主题中讨论的其他器件:BQ25756、 BQ25750、 BQ25751
工具/软件:
您好、
数据表第6.3节"建议运行条件"中列出了一些值、我想了解它们背后的原因。
对于 Cin、建议至少为80 μ F。 这从何而来? 对于这种元件尺寸、您必须考虑降压时的输入电压纹波、功率流向电池、输出电压纹波、以及用作升压时的稳压影响。 除此之外、80 μ F 从何而来? 例如、拥有10 μ F 电容会产生什么影响?
与电感器类似、为什么电感应限制在2uH 和15uH 之间? 如果不遵守这些值、会有什么影响?
我想使用22uH 电感器和10uF 电容器(约值)。
此致