This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610333-Q1:当 MODE 引脚被拉高时、在睡眠模式下观察到更多电流(由6mA 增加)

Guru**** 2663755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507943/tps610333-q1-observed-more-current-during-sleep-mode-increase-by-6ma-when-the-mode-pin-is-pulled-high

器件型号:TPS610333-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

随附了  TPS610333DRLR 稳压器的原理图。

我们使用这款升压稳压器完成了2个测试用例  

提供了模式上拉选项-在睡眠模式下观察到更多(6mA 增加)电流

删除了 MODE 上拉选项-在睡眠模式(MODE 引脚悬空)下观察到降低的电流(通过6mA 降低)

a)让我知道我们是否可以将 MODE 引脚保持悬空、这对于设计是否可行? 您对它的反馈是什么。

b)或者、在睡眠模式条件下、是否有任何方法可以从头到尾降低升压电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hebbar、

    对于您的应用中的睡眠模式、以下哪两个条件是正确的?

    1. 在 睡眠模式下、仍需要5V 输出电压、但负载非常轻。
    2. 在 睡眠模式下、不需要5V Vout。 可以禁用升压。

    与上述两个条件对应、如下是注释:

    1. MODE 引脚可以悬空、但更建议将其拉至 GND。
    2. 将 EN 下拉至 GND。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    感谢您的答复、

    以下是我们应用中睡眠模式的条件。

    1. 在 睡眠模式下、仍需要5V 输出电压、但负载非常轻。

    此致、

    Hebbar Sudarshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Hebbar、

    感谢您的信息。 然后、建议将 MODE 拉至 GND (也应该可以让 MODE 引脚悬空)、这会使器件处于 PFM 模式、漏电流将远小于 PWM 模式(MODE =高电平)下的漏电流、正如您已经观察到的那样。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    感谢您的答复、

    我们还需要你的另一个澄清

    从数据表中可以看出、对于 Mode 引脚、我们可以提供的最小和最大电压是多少、因为数据表中未提及它?

    此致、

    Hebbar Sudarshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hebbar、

    目前该设备的专家处于公共假日。 我预计这些值与 EN 引脚的值相同。 这是典型的、但对于特定于设备的答案、请在下周之前继续。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudarshan:

    由于 Mode 引脚上有一个1M 下拉电阻器、因此当 MODE 引脚悬空时、Mode 引脚为逻辑低电平(请参阅数据表第6页)

    Mode 引脚的阈值小于0.4V 逻辑低电平;> 1.2V 逻辑高电平; (请参阅数据表第6页)

    Mode 引脚的最小和最大电压为-0.3V 至7V、与 EN 引脚相同

    谢谢。