This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:使 RTC 与 AM3351配合使用的建议连接

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509306/tps65218d0-recommended-connection-to-get-rtc-working-with-am3351

器件型号:TPS65218D0
Thread 中讨论的其他器件:AM3351

工具/软件:

下图显示了"RTC_PMIC_EN"从某个位置到达 PMIC 的 PWR_EN (大概为引脚46)。  在我们当前的设计中、PWR_EN PMIC 输入来自主系统电源的"电源正常"输出。  当主系统电源关闭时、仅保留纽扣电池、AM3351断电、PWN_EN 引脚为低电平。  想了解 TI 建议如何让 PMIC 在仅存在纽扣电池时提供 RTC 电源。

您能否提供一个参考设计示例、其中显示了如何使 PMIC DCDC5和 DCDC6按照 PMIC 数据表中的建议提供 CAP_VDD_RTC 和 VDDS_RTC? 请注意、我们不希望依赖充电的纽扣电池进行系统运行... 换句话说、如果主系统电源正在供电、则无论是否存在线圈电池、PWR_EN 必须为 true。  显然、电池供电的 RTC 仅在有电池时才起作用。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的同事 Jason 发现: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696331/tps65218d0-am335x-connection-for-rtc-only-mode

    我们现在正在进行测试、但作为一种解决方案、它看起来很有希望。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    感谢您在 E2E 上联系我们。  

    我认为您所附加的主题确实包含与您的应用相关的信息、如果您尚未看到、可以阅读专门的 TPS65218D0为 AM335x 供电的应用手册

    我需要说明的是、如果不存在电池、DCDC5和 DCDC6可由 IN_BU (主系统电源)供电:

    DCDC5和 DCDC6由系统提供 电子产品 即纽扣电池输入 IN_BU、电源路径优先于 IN_BU、以延长电池寿命。  
    这意味着如果电池不可用、RTC 仍将通电。  

    我还建议 考虑使用 AM3351的 PMIC_POWER_EN 输出为 PWR_EN 输入而非 PGOOD 信号供电。  
    提供 RTC 后、PMIC_POWER_EN 将变为高电平、将 PWR_EN 提供高电平。  

    预期 顺序 应为:

    IN_BIAS/IN_BU →DCDC6 (CAP_VDD_RTC) →DCDC5 (VDDS_RTC)→PMIC_POWER_EN (PWR_EN)

    请告诉我您的想法、如果您有任何其他问题、谢谢!

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sarah、我们在这里进行了测试、工作正常。