This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS8268150:器件技术和功能尺寸

Guru**** 2504775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508766/tps8268150-device-technology-and-feature-size

器件型号:TPS8268150

工具/软件:

我正在尝试查找主题器件型号的工艺技术。  具体来说、我想了解器件技术和该技术的特性尺寸(120nm、90nm、45nm 等)。  这是 TI 网站上的一般性问题、在哪里可以找到适用于任何给定器件的此类信息(现在、我要分析多个电源转换器器件和辐射效应数据、并想根据技术特性大小对这些数据进行分析)。  您可以提供的任何信息都会很有帮助、非常感谢。  谢谢、 Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    一般而言、此信息被视为机密信息、不会公开共享。

    我将检查这些信息是否可以在特定条件下单独分享、我将在接下来的两个工作日内通知您。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    技术和功能大小信息被视为专有信息、不会被共享。

    此致、

    Andreas。