This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066IA:UVLO/EN 和 OVLO

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066IA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514811/lm25066ia-uvlo-en-and-ovlo

器件型号:LM25066IA

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在使用 LM25066IA IC、其中 UVLO/EN 和 OVLO 阈值使用外部电阻器进行配置。

但是、当我读取相关的 PMBus 命令寄存器时、只看到默认值。 我的问题是:如果通过外部电阻器配置 UVLO 和 OVLO、这些值是否会反映在任何 PMBus 命令寄存器中? 如果是、我应该通过 I2C 读取哪个/哪些特定的寄存器



2025年05月16日11:15:31] root@zynqmp-iwg36m:~# i2cdetect -r -y 0
[ 2025年05月16日11:15:46]     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c  e f
[ 2025年05月16日11:15:46] 00:                        ----- -----
[UU 2025年05月16日11:15:46] 10: UU -------- ----- -----
[UU 2025年05月16日11:15:46] 20: UU UU ------ ----- -- 2D ----
[ 2025年05月16日11:15:46] 30:30:30----- ----- -----
[ 2025年05月16日11:15:46] 40:------ ----- ----- --
[ 2025年05月16日11:15:46] 50:-------- ----- ----- --
[ 2025年05月16日11:15:46] 60:-------- ----- ----- --
[UU 2025年05月16日11:15:46] 70: 70 UU ----- --                         
2025年05月16日11:15:46] root@zynqmp-iwg36m:~#

2025年05月16日11:16:03] root@zynqmp-iwg36m:~# i2cdump -f -y 0x0 0x10                                                                                                                                                 
2025年05月16日11:16:09]未指定大小(使用字节数据访问)
2025年05月16日11:16:09]     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c  e f 0123456789abcdef    
[XX 2025年05月16日11:16:09] 00:XX 80 XX ff XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX   XRegisteredX.XXXXXXXXXXXX
[XX 2025年05月16日11:16:09] 10:XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX b0 XX XX XX XX XX XX XX   XXXXXXXXX?XXXXXX
[XX 2025年05月16日11:16:09] 20:XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX    
[XX 2025年05月16日11:16:09] 30:XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX    
[ 2025年05月16日11:16:09] 40:XX XX XX 00 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX ff   XXX.XXXXXXX。
[ 2025年05月16日11:16:09] 50:XX ff XX XX XX XX XX XX XX ff 00 XX XX XX XX XX XX ff XX X.XXX.XXX.XXX.XX    
[XX 2025年05月16日11:16:09] 60:XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX    
[ 2025年05月16日11:16:09] 70:XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 42 00 XX 00 80 00   XXXXXXXXBB.X...
[ 2025年05月16日11:16:09] 80:00 XX XX XX XX XX XX XX XX 06 XX 57 0f XX 2f XX 00 XX   .XXXXX?XW?X/X.XX
[XX 2025年05月16日11:16:09] 90:XX XX XX XX XX XX XX XX XX 18 22 03 08 02 XX XX XX XX XX   XXXXXXX?"??XXXX
[XX 2025年05月16日11:16:09] a0:XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX    
2025年05月16日11:16:09] b0:XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX    
2025年05月16日11:16:09] c0:XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX    
[3D 11:16:09] d0:07 0b 07 ff ff 38 ff 00 04 00 0c 08 5b 2025年05月16日26 18   ??..8.???[=&?
2025年05月16日11:16:09] e0:0C 42 0c XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX   ?B?XXXXXXXXXXXXX
[XX 2025年05月16日11:16:09] f0:XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX    
2025年05月16日11:16:09] root@zynqmp-iwg36m:~#

2025年05月16日11:18:10] ROOT@zynqmp-iwg36m:~# i2cget -f -y 0x0 0x10 0x43 w
2025年05月16日11:18:12] 0x0000
2025年05月16日11:18:12] root@zynqmp-iwg36m:~#
2025年05月16日11:18:12] root@zynqmp-iwg36m:~#
2025年05月16日11:18:13] root@zynqmp-iwg36m:~# i2cget -f -y 0x0 0x10 0x43 w
2025年05月16日11:18:14] 0x0000
2025年05月16日11:18:14] root@zynqmp-iwg36m:~#
2025年05月16日11:18:14] root@zynqmp-iwg36m:~#
2025年05月16日11:18:14] root@zynqmp-iwg36m:~# i2cget -f -y 0x0 0x10 0x57 w                                                                                                                                           
[0x0fff:2025年05月16日11:18:20
2025年05月16日11:18:20] root@zynqmp-iwg36m:~#
2025年05月16日11:18:20] root@zynqmp-iwg36m:~#
2025年05月16日11:18:20] root@zynqmp-iwg36m:~# i2cget -f -y 0x0 0x10 0x58 w                                                                                                                                           
2025年05月16日11:18:26] 0x0000
2025年05月16日11:18:26] root@zynqmp-iwg36m:~#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我的问题是:如果 UVLO 和 OVLO 是通过外部电阻配置的、这些值是否会反映在任何 PMBus 命令寄存器中?

    不、不会反映。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek Pal:

    感谢您的快速答复。 是否有任何替代方法可以通过软件读取 UVLO 和 OVLO 阈值?

    此致、

    Madhusankar S P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何替代方法可以通过软件读取 UVLO 和 OVLO 阈值?