This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:设计审查

Guru**** 2501305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514162/tps7a47-design-review

器件型号:TPS7A47

工具/软件:

您好、

我们使用 TPS7A47 生成 +5V。输入电压为+5V。  

输出电流要求为1A。

请查看随附的原理图并提供反馈。

此致、

Ashish

e2e.ti.com/.../8816.Review_2D00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashish、

    对于使用 TPS7A47的5V 输出、您将需要5.45V 或更高的输入电源-我建议使用5.5V 以确保有足够的余量来适应450mV 最大压降电压。  

    根据消耗的电压、输入为5V 时、输出电压将为4.55-4.7V。 这会随负载电流而变化、并会表现出较差的 PSRR 和瞬态性能。  

    此致、

    Alex Davis