This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:我在退出 IC 时遇到问题

Guru**** 2502235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511452/tps560430-i-have-a-issue-about-out-of-the-ic

器件型号:TPS560430

工具/软件:

您好、首先、我有一个关于 IC 的问题、即 TPS560430XF (1.1MHz、PFM)、以下是轻负载、输出有周期输出波动、大约1ms、以下是输出:

1、进入负载时, 输出波动比轻负载大。

I have L 为10uH/2A、Vin=24V、Vout=5.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    看起来像是噪声耦合。 您可以通过尖端和接线筒进行检查吗?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我使用的测试方法与您的图中所示的方法相同。 目前、我已通过增大电感值来解决该问题。 不过、我注意到、驱动风扇(电感负载)时仍然会出现这种现象、波动更加显著。 另一方面、驱动相同尺寸的阻性负载时不会出现此类问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这可能是由于负载的波动性质、可能会在背反馈中产生负载。 可以捕获负载电流波形吗? 此外、请尝试在负载上放置一个电解电容器。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        

    这是电流波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    从电流波形可以看出、当电流突然下降到零时、输出中会有一个陷波。 即使负载电流为零、电感器仍会尝试推入输出电容器中的电流。  如果该凸点造成了一些问题、您可以增大输出电容。 这应该有所帮助。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果需要进一步的帮助、请告诉我。 如果您认为问题已解决、请关闭主题

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare