This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS799:错误的输出电压(非固定)

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499621/tps799-wrong-output-voltage-not-fixed

器件型号:TPS799

工具/软件:

您好:

我有器件 TPS79912DDCR 固定电压1.2V、出于某种原因、其输出为0.6V。   此问题仅在带有顶部标记 CCF __的新 IC 上出现。 当我使用顶部标记为"1127P"的 IC 时、工作正常、并且我的电压为1.2V。  您能否帮助确定问题、以及为什么最新的 IC 似乎无法正常工作?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hector、

    TPS79912DDCR 应具有 CCF 的顶部标记以及4位日期代码。 如果另一个 IC 没有 CCF 标记、则可能不是 TPS79912。  

    在您的设计中、是否有任何外部电阻连接到器件的引脚4? TPS79912DDC 使用引脚4连接外部降噪电容器、以减少内部基准的高频噪声。 如果在该引脚上添加了外部电阻、则会与内部基准形成一个分压器、可能会导致观察到0.6V 输出。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、你好、 感谢检查这个问题。 我再次验证、顶部标记为 CCF 和三个下划线"___"、无4位数日期代码。 此外、IC 的引脚4接地。  您是否知道在过去几年中、如果零部件有任何变化、IC 上的顶部标记"1127P"可能会出现什么?

    谢谢、

    Hector

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alex、  

    详细了解这一点。 我注意到其中一个旧电路板上有一个 IC、上面有顶部标记"SJC"、并且工作正常。  该 IC 应该已经在2021年左右出生、我还已经过验证、我们没有更改 BOM 上的该器件 、这意味着早在2021年、我们订购了 TPS79912DDCR。 希望这有所帮助。

    谢谢、

    Hector

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hector、

    根据此处的搜索工具: 封装器件标识查找|德州仪器(TI)、SJC 的顶部标记对应于 TPS70612。1127P 标记对我来说看起来像生产日期代码。  

    如果 TPS79912的引脚4连接到 GND、则说明您看到的行为。 这将是 TPS70612的有效配置、因为该器件的引脚4为 NC、但对于 TPS79912、引脚4连接到内部电压基准、以允许连接外部电容器以滤除噪声。 将该引脚接地会导致意外行为。 我通常期望 LDO 输出在该配置中根本不导通、但也可能使直流输出发生变化。  

    此致、

    Alex Davis