This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:当主机 MCU 关断 CHG-FET 时、DSG-FET 也会关断。

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511436/bq76952-when-host-mcu-turns-off-chg-fet-dsg-fet-is-also-turned-off

器件型号:BQ76952

工具/软件:

您好、

当 MCU 检测到过充电时、它会发送子命令 FET_CONTROL (0、1、0、0)并关断 CHG-FET。

此时、DSG-FET 信号也会下降、但 FET 状态的 Dug-FET 导通(1)。  


是否有任何内部处理功能(例如关闭 DSG-FET)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takayama-San、

    您启用了哪些保护?  如果启用了多个保护或 PFS、是否可以禁用除 COV 之外的所有 COV 并重新执行测试、看看是否仍获得相同的结果?  我不希望 DSG FET 仅由于 COV 而禁用、因此我怀疑您可能遇到其他事件、例如 OCD 或 OTD、这会影响 DSG FET。

    对不起 ,我无法翻译图像中的日语,你能帮助我了解下图中红色轮廓的白色框是什么描述吗?

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry

    您的回答。

    BQ76952控制 OCD 和 SCD、主机 MCU 控制(手动控制) COV、OTC、OTD、UTC 和 UTD。  

    发生的情况是、当 CHG-FET 关断时、DSG-FET 信号有时会下降。
    为了重现此问题、当检测到由 MCU 控制 COV 时、关闭 CHG-FET。

    此致、

    Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sho、

    您是否监控安全警报、安全状态寄存器、PF 警报和 PF 状态寄存器的状态、以查看在此期间是否触发了任何意外情况。

    您说主机 MCU 手动控制 FET 时、具体是如何实现的?  使用了哪些命令或引脚控制?

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    是的,我欺骗了它,但 任何保护事件都没有发生。

    当主机 MCU 关断 CHG-FET 时、它会发送子命令 FET_CONTROL (0、1、0、0) 。

    此致、

    Sho