主题中讨论的其他器件:TPS82130、 TPSM82866
工具/软件:
您好:
我们在采用多个 TI 降压开关的新原型板上面临噪声拾取问题。
我们必须在1V0...3V3范围内生成多个电压、这些电压在 FPGA (内核电压、辅助电压、多个 I/O 组电压)下方"收集"。
该电路板具有3个 TPSM82864和2个 TPS82130。 所有器件均使用相同的5V VIN。 TPSMs 在强制 PWM 模式下运行(使用外部 FB 分频器)。
我们(似乎)已经很好地评估了 TPSMs 的(内部)开关会"产生"在 TPS82130输出电压上看到的噪声。 TPSM 输出电压看起来很好(只是10mVpp 范围内的正常纹波、这里没有拾取噪声)。
TPS82130输出电压(5V VIN、1.8V VOUT)显示了由120mVpp 拾取噪声"峰值"叠加的预期纹波(以频率和 p-p 电压表示)(500MHz 附近的频谱噪声相当宽)。 我们已将噪声峰值固定到3个(自由运行) TPSMs (示波器屏幕截图)的开关时刻。 看看 TPSM SW 引脚、它会产生非常快速的开关边沿。
TPS82130 VIN (5V)上已经存在噪声、因此最初在 TPS82130输出端检测到的噪声可能只是经过 TPS82130 (我们在板载输出电压上有微同轴电缆连接器、通过50R + u-COSOLES/SMA-50R 电缆连接到示波器1MEG 输入端的 BNC 连接器)、才会经过 TPS82130 (因此在其输出端可见)。 当5V 电源进入电路板时、该区域中不存在噪声(或者至少测得的噪声太高)。 因此、在 TPSMO 开关时、电路板上似乎会产生"5V=VIN"噪声。
层堆栈为 L1 (顶部)、L2 (GND)、L3 (信号)、L4 (信号)、L5 (GND)、 L6 (双电源5V0 = VIN、1V0、1V2、2V5)、L7 (双电源1V8、3V3)、L8 (GND)、L9 (信号)、L10 (信号)、 L11 (GND)、L12 (底部)。
TPSMS:Cin 22uF、COUT 2x 22uF。 TPS82130:Cin 22uF、COUT 22uF。
有什么想法要看? 我们似乎知道谁在"发起"噪音,但到底发生了什么? 在布局中有哪些可以改进的地方? 是否应该向 TPSM 或 TPS 输入添加一些1..10nF 的电容器? 可以在 SW 引脚(缓冲器等)上完成任何操作吗?
谢谢、