This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24083:BQ24083上 PG 的条件

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24083

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514406/bq24083-conditions-for-pg-on-the-bq24083

器件型号:BQ24083

工具/软件:

我一直在查看数据表、以了解 BQ24083激活 PG (电源正常)的确切条件。 该规则规定、如果满足输入充电电压条件、则该状态为低电平有效。 我想知道是否需要特定的最小输入电压条件。 我假设这将是4、6V、以便 LDO 不会脱离稳压范围、但我可能会出现问题。 此外、这种电压输入条件是否有一些迟滞? "是什么啊? 我想问的原因是、该器件与 Qi 感应接收器一起用于为 LiPol 电池充电、Qi 接收器可以(在  某些情况下如果位置不好)提供超出规格的电压输出、从而可能导致某些开关开/关、在任何情况下、最好了解此 PG 检测可用的迟滞、以便了解预期的行为等

提前感谢您的确认。

谢谢、MM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MM、

    感谢您的联系。

    BQ24083是一款很久以前发布的旧器件、因此支持资源可能有限。 我很高兴能看到您的问题。 您能告诉我这是用于新设计还是用于现有设计吗? 如果是新设计、 我可以推荐具有更好支持和更高性能的新器件。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G'day Alec,

    它实际上适用于一个现有设计、其中我们正在研究充电器的 Vin 输入电压降至约4.5V 的最小值以下的影响、以及如何触发低电平有效 PG 引脚。 我相信该芯片上有一个 UVLO、电压要低得多、大约为3.3V 左右。 如果  知道 BQ24083上的 PG 阈值检测、包括任何迟滞、我们想知道这一点、因为它似乎没有指定。 这告诉我、这可能不是必需的、因为 PG 激活更接近硬性限制-要么电源在 Vin = 4.5V <->5V 时是好的、要么电源不良)。
    如果信息未知或不成问题、那么我们可以自己添加一个简单的阈值检测功能、以便在从 Qi (或兼容)源到充电器的输入端提供此自定义 UVLO 、从而避免任何可能的 Vin 变化、以免导致 BQ24083发生未知和意外运行。
    如果您能向我们提供 PG 检测阈值和迟滞、我们将不胜感激。

    谢谢你、Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:

    感谢您的澄清。 根据 BQ24083数据表:

    " PG 当存在有效输入电压时、开漏电源正常(/USB)输出拉至低电平。 此输出在睡眠模式下关闭(高阻抗)。"

    如果 VIN (VCC)高于 SLEEP 和 UVLO 比较器阈值、则输入源被视为有效:

    因此、PG 当器件退出睡眠模式时、/SLEEP 变为低电平。 如上所示、睡眠比较器具有大约110mV 的迟滞。

    我意识到数据表对此不是很清楚、因此我希望这对您有所帮助。 感谢您的联系、如果您有任何其他问题、请随时告诉我。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    好的、正是 UVLO 和 SLP 阈值真正起到了有效的 VIN 检测的作用、不一定是有效的充电阈值、对于锂聚合物电池来说、该阈值将更接近4V。
    这对于输入电压的基本功能和锁定来说是可以的、但对于有效的充电工作输入电压来说在功能上不起作用、我们预计该电压高于大约 Vin=4.5V 左右。 谢谢-这证实了一些缺失的信息...

    谢谢你、Mike