This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:有关同步的问题

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515334/lm3481-question-about-sync

器件型号:LM3481

工具/软件:

您好团队:

如果同时使用 R_fa 电阻器和外部时钟、是否需要交流耦合电容器或缓冲器? 或者、时钟可以直接连接到已经连接到 R_fa 的 SYNC 引脚。

此致、

Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    交流耦合电容器或缓冲器是可选的。 数据表显示了一个参考、其中您可以看到 SYNC 信号直接连接到引脚。

    请确保保持在绝对最大限值和建议的频率范围内。

    此致、
    Niklas