This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:LM5164直流/直流转换器电路设计中存在可闻噪声

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517342/lm5164-there-is-an-audible-noise-in-the-lm5164-dc-dc-converter-circuit-design

部件号:LM5164

工具/软件:

你(们)好

使用 Webench 设计的直流/直流转换器(具有14V 至100V 输入和12V/1A 输出)。

有‘的嘶嘶声(" tsss ")、尤其是在轻负载条件下。 电路工作正常、但我想找出产生这种噪声的根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Selim、

    在轻负载条件下、该器件开始以脉冲跳跃模式运行。 如果开关节点波形在可闻频率范围内、则可以从电感器听到嘶嘶声。 降低这种噪声的一种方法是使用全屏蔽电感器。

    谢谢、

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我目前使用的是 TDK SPM7054VT-680M-D 型号电感器。 您是否可以推荐任何屏蔽电感器模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Selim、

    我查看了电感器器件型号数据表。 它已经是屏蔽电感器。  

    您可以尝试使用100uH 或更高值的电感器将脉冲跳跃切换到不同的负载电流。 需要注意的一点是、您无法完全避免系统发出的嘶嘶声。

    谢谢、

    Nitya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nitya、非常感谢您的响应和支持。 我将使用100uH 重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Selim、  

    您可以尝试使用100uH 并在此主题中进行更新。

    谢谢、

    Nitya