This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:负载共享控制器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512412/ucc29002-load-sharing-controller

部件号:UCC29002

工具/软件:

您好团队:

我正在为转换器使用 UCC29002负载共享 IC、输出 负载电流为8.33A、问题是当负载电流从满负载更改为低负载(直流 rms 电流)时、负载共享在直流 rms 电流方面是适当的、但当观察到负载电流波形时、直流电流电流合适、但当我将负载电流模式降低到5A 以下时会产生噪声、但测量到直流 rms 电流 在两个转换器之间平均共享、增益设置为100、检测电阻为3m Ω、即使我增加了检测电阻值或增益、行为没有变化也是如此。您能帮助我解决我所附的问题、我为您的 referencee2e.ti.com/.../12V-Variant-paralleing-current-waveforms.docx 解决了在不同负载电流下捕获的电流波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能在这里分享原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谭喜宁

    请查看随附的原理图屏幕截图

    e2e.ti.com/.../Parallel-circuit.docx

    增益为100、使用的检测电阻为3毫欧、满负载电流为8.33A、输出电压标称值为12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathyapal、  

    我认为、当电流小于5A 时、负载共享不稳定 可能是 由几个不同因素造成的。  

    1. LS 总线滤波电容器 C60可能会引入延时时间。   不建议在 LS 信号上使用电容器。  请移除 C60。  
    2. U5和与 U5相关的元件的 GND 回路应连接到输出连接器的输出端、而不是连接到 VOUT。
    3. VOUT 当 IVDD 电流为3mA 时、R24至 U5+的3.3kR 值将下降~10V、这是典型值、因此 U5将不起作用。  
    将 R24值降至1KR 或470R、可为 U5提供足够的电压和电流以正常工作。  
    4. EAO 输出上 C33和 C50的值(总计5.7uF)对于负载共享而言似乎相当低。  CEAO 通常较高。  
    使用 Excel 设计工具(如果您尚未这样做)确定正确的设计:
       https://www.ti.com/tool/download/SLUC684 

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ulrich、

    感谢您的答复、我们对该负载共享控制器 IC 功能有许多疑问、去年、我们有团队致电询问这些问题。

    我们希望在您方便的时候通过简短的团队会议与您联系。 我可以共享会议邀请。

    请提出您方便的日期和时间。

    此致

    Sathyapal

    Eaton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以联系我们当地的 FAE 安排会议吗?

    谢谢