This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460:LT8643S 的替代产品

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460, LMR51450, LM62460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517241/lm61460-alternative-to-lt8643s

器件型号:LM61460
主题中讨论的其他器件: LMR51450LM62460

工具/软件:

再次大家好:

我想再回顾一下这个主题。 在我的设计第一次迭代结束时、我不得不使用 LT8643S、因为我没有找到 任何方法来 通过 PWM 正确控制 LM61460的输出电压。 根据其他帖子、不应将 FB 引脚用于此目的、在任何情况下、在负降压设置中、它都会极大地增加设计复杂性。 在 LT8643S 中,我可以通过 PWM 调节 TR/SS 引脚的输出电压。  但是、如果可能、我想改用 TI IC、因为 LT 器件非常昂贵。 TI 是否有任何等效的 LT8643S 解决方案可以实现具有 PWM 控制输出电压的正或负输出降压设计?

谢谢、

Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javier:

    我明白了、您想配置一个器件、它可以输出正电压或负电压、并通过 PWM 信号"动态"更改?

    您还能告诉我您的  电源要求(VIN、VOUT、IOUT、FSW)以便我更好地了解您的尝试做法吗?

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    对不起,我意识到我应该发布更多的背景信息从原来的帖子. 设置如下。 我有一个隔离式直流/直流转换器、其次级侧输出(+25V)我有3个降压转换器(3个 LT8643S)。 其中一个电源轨在+25V 电源轨中提供大约0V 至+24V 的正电压、另外两个电源轨分别提供大约0V 至-24V 的负电压。 整个次级侧共用接地。

    总结要求:

    1 - VIN =+25V。

    2 -对于第一个降压转换器、Vout = 0至+25V。 输出电压的控制应基于 PWM。

    3 - Vout = 0至-25V、独立用于第二个和第三个降压转换器。 每个输出电压的控制应基于 PWM。 在未来的迭代中我可以考虑不同的接口(f.i.r.I2C)、因此、如果有适合的器件并具有另一种数字接口、也不要犹豫是否提出它们。

    4- Iout = 6A (最大值 FSW 目前是采用 LT8643S 的1MHz。 我需要遵守第6点中的电压纹波要求。

    5 -我可以使用 LT8643S 将输出降至0V。 如果这带来价格优势、我可以做出一些妥协(例如、最低0.8V)。 不过、最好能得到一个确实会下降(或上升)至0V 的选项。

    6-使用 LT8643S 在模拟水平(板需要到达)我得到非常干净的信号(比我最初使用的 LT8640S 好得多)。 我想保持50uF 的输出电容、在整个电压范围内的电压纹波不超过15mVpp 至20mVpp。

    谢谢、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javier:

    以下是一些应满足您要求的器件。  

    LMR51450:36VIN、5A IOUT (最小值0.8V)

    LM62460:36V 输入电压、6A 输出电流(最小值为1V)

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    谢谢。 如果我正确理解、在这两种情况下、我都必须直接使用 FB 引脚来设置可变输出电压、对吗?:

    "适用于直流/直流转换器的输出电压调节方法"中的示例:

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、

    正确、这是一个非常简单的反馈网络、用于改变 VOUT 电压。 我个人最喜欢的方法,因为它的简单性。

    谢谢、

    Dino