This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:LM5156 -任何替代方案?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM5020, LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514060/lm5156-lm5156---any-alternatives

器件型号:LM5156
主题中讨论的其他器件: LM5020LM5158

工具/软件:

您好 TI、

我必须设计 SMPS 电源、它能够提供12V 2A 输出并使用6V 至35V 输入。
我会使用 LM5156、但电路必须能承受80V 的电压、而 LM5156可以承受 偏置到 GND 最大65V 的电压

 LM5156有没有可以承受瞬态89V 的 TI 替代方案?
到目前为止、我发现的唯一一款是 AD LT3758、但我更喜欢 TI 的一些较新芯片。

请提供建议。

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    如果您担心89V 的输入瞬态、我建议添加一些输入滤波器来应对这种瞬态(通过添加更高的输入电容器或钳位二极管)

    但您还可以使用能够承受100V 电压的 LM5020。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5020.pdf?ts = 1747298922649 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM5020

    此致、

    Hassan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hassan:

    已添加滤波器、因此电路必须仅能承受80V 的电压。
    我需要 SEPIC、因为我不想使用变压器、所以不能选择反极性(降压/升压)。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoasz:

     您的电路与输入电容器是否正常工作?

    请详细说明一下关于 SEPIC 拓扑的第二条意见吗? 谢谢

    此致、

    Hassan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hassan:

    我不能说  LT3758电路是否 正常工作,因为我还没有建造原型-但很快我会,测试 PCB 计划在本周投入生产。

    就 SEPIC 而言:我的理解是、LM5020 需要一个变压器、可能必须进行定制。 即使我找到现成的产品、选择也会受到限制、这是生产问题、因为在供应短缺 的情况下、可能很难找到替代产品。 因此、我更喜欢 SEPIC 拓扑。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    正如我之前建议的、您可以尝试添加 去耦陶瓷输入电容器来滤除输入瞬变或在输入端添加钳位二极管。 您可以使用 LM5156试试。  

    我将等待您的结果。

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hassan:

    如前所述、已添加包括 TVS 二极管在内的滤波器、因此电路只能承受80V 的电压。
    我想确认一下、我没有忽视某件事、而且目前还没有 符合我要求的 TI 芯片。

    谢谢您、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:  

    感谢您联系我们。  

    正如 Hassan 提到的、LM5020的最大输入电压为100V、可像 LM5156一样用作 SEPIC。 它与 LM5156具有相同的功率级。  

    LM5020是 TI 产品系列中相对于 LT3758的合适交叉产品。  如果您还有其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mounika:

    谢谢、我想我第一次没有捕捉到它。 实际上、 LM5020 产品页面提到了 SEPIC 拓扑、但产品 PDF 规格中甚至没有提到它。
    我无法使用 LM5020、因为它的(min)= 13V。 请注意、我需要设计和测试 输入电压范围为6V 至35V 的12V SMPS。  LT3758的工作电压为5.5V。 我想、就是这样。 您可能需要将此案例提交给产品规划/开发团队。

    此致、
    Tomasz Jastrzebski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomas:  

    我们建议将以下电路与 LM5156一同使用、以实现 更高的 VIN。 如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mounika:

    不知何故,我没有想到这个解决方案。 谢谢!
    它需要增加3个元件、但很值得。  LM5156 是一款比 LT3758更现代的芯片。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mounika:

    我想我可以使用这样的外部 LDO 同时为偏置引脚和 VCC 引脚供电、这让我再次想到了这一点。 我可能还可以从另一个 SMPS 使用5V 电压来实现此目的、但我认为在这种情况下、开关 MOSFET 必须具有低 Vgs (th)。 ​​在这种配置下保持良好性能所需的 Vgs (th)和 Qg 最小值是多少?

    第 9.3.13节:MOSFET 驱动器(GATE 引脚)指出、只要仔细选择 MOSFET、建议的最小 Vcc 电压为6V 至7V、可能也可以使用5V 电压 Qg@VCC x fSW < 35mA 但我不清楚这一表述中的单位。
     Vcc 和 VGS (th)(max)之间的最小裕度是多少

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:  

    我想知道为什么要使用外部电源提供 Vcc?  该器件还支持使用外部 VCC 电源来提高效率、实现更高的 Vin。 当 Vcc 中的外部电压低于 Vin 时、内部 LDO 将进行调节、并且无论如何在 Vcc 上都将具有6.85V。  

    确保栅极驱动器电压高于  所用 MOSFET 的米勒平坦区域。 栅极驱动电压越高、RDS 就越低。 请检查您要使用的 MOSFET 的栅极驱动电压。

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Munika ,电源效率和适当的功率耗散 是 原因。  LM5156 消耗的电流可能高达110mA、在(max) 35V 常量(80V 瞬态)下 、几乎需要在某处耗散4W、部分位于额外的 LDO 晶体管和芯片本身、但功率很大。 同时、PCB 上刚好靠近12V SMPS、我也有5V SMPS。 使用它会是明智的-即使我需要选择一个具有较低 Vgs (th)和 Qg 的更好(读取更昂贵)开关晶体管。 根据第8.3节的最小 VBIAS 和 VVCC 为2.97V、因此应可实现5V。

    略超过40伏  Qg@VCC x fSW < 35mA LM5156数据表第9.3.13节中2.15MHz 的表达式 Qg 应低于16.3nC -这不是问题。 我想我可以使用的晶体管(ISZ330N12LM6ATMA1)具有仅1.1nC 的 Qg (th )和 Vgs (th)(max) 2.2V。  IAUZ30N10S5L240ATMA1也是一个不错的选择。

    请评论/确认。

    最后一个想法:我可能可以将较新的 LM5158与内部 MOSFET 搭配使用、但 WEBENCH 无法计算 Iout > 1A 和 Vin 6.5-35V 的外部元件值。

    谢谢、

    Tomasz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    是的、当使用高 Vin 时、从外部为 VCC 供电是合理的。 这将提高效率。

    然而、仅当由外部供电的电压高于 IC 的稳压目标(6.8V)时、内部 LDO 才会无效。 在您的情况下、LDO 仍将运行、VCC 电压将为6.8V。

    [引述 userid="510728" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514060/lm5156-lm5156---any-alternatives/5838364 #58364"]ISZ330N12LM6ATMA1

    是的、此 MOSFET 可以正常工作。

    [引述 userid="510728" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514060/lm5156-lm5156---any-alternatives/5838364 #5838364"]我可能甚至可以将较新的 LM5158与内部 MOSFET 搭配使用、但 WEBENCH 无法计算 Iout > 1A 和 Vin 6.5-35V 时的外部元件值。[/报价]

    请尝试使用我们的快速入门计算器或功率级设计器:

    https://www.ti.com/tool/download/SNVR512

    https://www.ti.com/tool/de-de/POWERSTAGE-DESIGNER#downloads

    LM5158的最大开关电流限制为3.26A、这可能是限制因素(取决于您的设计规格)。

    这也可能导致 webench 失败。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Moritz:

    感谢您的答复。
    如果我同时将 VCC 和 BIAS 引脚连接到外部提供的5V 电压、该怎么办?

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    这是可行的。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Moritz:

    感谢您的澄清/确认。
    最后一个问题: 给定开关晶体管的 VCC 和 Vgs (th)(max)之间的最小裕度是多少?

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我不是 FET 专家、但我们希望确保 MOSFET 可以在栅极驱动器电压下完全导通。 这就是为什么我们看米勒高原,而不是 VGSth。 这是一个不同的值。 在 VGSh 时、FET 未完全导通、在米勒平坦区域以上。

    因此、我建议确保至少比米勒平台高1V 左右。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    谢谢、我得到了它、 VGS (th)只是不是正确的价值来决定。

    此致、

    Thomas