This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170J:BQ25170J 与 BQ25176J

Guru**** 2541640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170J, BQ25176J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518773/bq25170j-bq25170j-vs-bq25176j

器件型号:BQ25170J
主题: BQ25176J 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的支持:

我有一个项目、使用 BQ25170J 时:

1.在0°C 时、IC 工作正常。

2.在55°C 时,它不能切断,而只能在70°C 时切断。

我将其替换为 BQ25176J:

1、它在0°C 和55°C 下工作  

有任何建议吗?  

此致、

Felix  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix

    BQ25170J 和 BQ25176J 具有相同的 TS (NTC)规范、并且应具有类似的行为。   

    其他一些信息将有助于:

    1.) 您能否发送一份原理图副本?

    2.) 该测试使用了什么 NTC、它是电池包的一部分吗?