This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260-Q1:所需的最小输入电容

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518620/tps54260-q1-minimum-input-capacitance-required

器件型号:TPS54260-Q1

工具/软件:

您好:

在数据表中、建议输入电容为3uF (考虑降额因子后)。

由于设计限制、我只有两个 MLCC 2.2uF 100V、在考虑降额因子有效后仅为1.1uF (包括两者)。

我认为考虑这个设计是可以的。 建议使用更大的电容吗? 如果是、请您提供更多解释。

Vinmin:8V

输出电压:6.3V

Ioutmax:0.5A

Fsw:500kHz

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishwad

    由于设计限制、我只有两个 MLCC 100V 2.2uF、在考虑降额因子有效值后仅为1.1uF (包括两者)。

    是的、您需要保持3 μ F 有效电容。 需要将 Vin 引脚的压摆率保持在所需电平以下。 此外、该引脚上的纹波应足够小、以使器件正常工作。

    在8V 输入电压下、100V 电容器会出现75%的降额、看起来有点高。 请分享器件型号 特性   

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar、

    纹波电压应该有多小?

    如果使用此公式、则纹波电压在1.1uF 时约为250mV。 这仍然是一个问题?

    抱歉、我提到的48V 输入降额75%、8V 有效降额约为2.9uF。

    标称输入电压为28V。

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishwas

    我建议将其保持在标称输入电压的1%以下、同时保持最小值3uF。 这是器件内部电路可靠运行所必需的。 由于 IC 在内部使用模拟电路、因此需要干净的输入才能确保其正常运行

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar、

    好的、明白。 我们可以离线连接来讨论几个要点吗? 因为我有一些设计禁忌也要考虑

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然是 Vishwas

    我将通过私人邮件共享我的电子邮件 ID。 我们可以通过电话进行连接。


    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar、

    如前所述、我将检查使用陶瓷电容器和钽电容器的可能组合。

    感谢您的观看和输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴它提供了帮助

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare