This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:BQ25306 不使用不同的 RCHG 电阻器以高于 400mA 的电压充电

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525851/bq25306-bq25306-not-charge-at-above-400ma-with-different-rchg-resister

部件号:BQ25306

工具/软件:

我在项目中使用 bq25306 充电 IC 作为 8.4V 电池,我尝试以 1A 以上的电流为电池充电。因此,我更改了 RCHG 电阻值 37.2K 但我的电路在 400mA 产生。

在 20K-400mA 时只能产生  

在 15k-400mA 时只能产生

更改了不同的 RCHG 电阻器、但我的电路仅生成 400mA

VBUS=12V - IBAT 280mA

VBUS = 9V - IBAT 400mA

我使用 2.2uH 电感器 (SWPA5040S2R2NT)

请帮助我、我的电路在高于 400mA 的情况下没有为 8.4V 电池充电

  1. 我正在使用 diff PCB 尝试不同的电池、但问题未解决