This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798 无法充电

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528164/bq25798-bq25798-cannot-charge

器件型号:BQ25798

工具/软件:

HI TI

我想使用 BQ25798 来为 4 节串联锂电池充电、 我的电路配置如下:PROG 设置为 17.4K、电源输入为 VBUS 2 12V 1A、SYS 输出达到 VSYSMIN 12V、但在连接电池时、无法在 BAT 引脚上测量 16.8V。 我可以看到 STAT LED 闪烁、但当我通过 I2C 读取故障状态时、所有值都为 0。 我想知道为什么所有读取值都为 0、以及如何确定 IC 无法充电的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    如果 STAT 闪烁、则存在某种故障、或者 BAT 引脚电容器由于没有电池或放电的电池且保护器开路而正在充电、终止、再充电等。  上述寄存器报告以下状态:

    我假设您的 EC 正在发送周期性 WD 写入来防止 WD 计时器到期将寄存器重写为默认值?  您是否可以在连接电源时重新发送寄存器?  请记住、故障位(上面未显示)在被读取后被清除。

    此致、

    Jeff