This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:+5V/–5V 至+5V 应用

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527551/ucc24612-5v--5v-to-5v-application

器件型号:UCC24612

工具/软件:

您好团队

我的客户希望使用 POGO 作为电源输入。

他们希望使用它支持双向。 正负。

因此、它们的+5V –5V 输入和输出只需+5V 即可为电池充电器供电。

我们是否有任何支持它的整流器? 需要小型封装和高效率

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您能分享他们尝试做什么的方框图吗?

    谢谢您、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

    它是客户端应用示意图

    这对你来说足够清楚了吗?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您是否表示他们想要处理反极性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

    是的、您回答正确。

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    一种简单的解决方案是仅使用 P 沟道 FET、将栅极连接到 GND。  

    这样可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、JCHK

    您能帮助我更详细地分享如何使用它吗?

    因为客户侧需要、+5V/–5V 都可以正常工作

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    功率级别是多少? SR 控制器只能阻断反向电流。 它无法将–5V 转换为 5V。 您是否尝试将其用作二极管桥?