This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:BQ7790518:OV 切断为 4.25V、IC 恢复时间为 180ms、但 MOSFET 在电池释放时不会再次导通。

Guru**** 2510055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533794/bq77905-bq7790518-with-ov-cutoff-as-4-25v-and-recovery-time-of-ic-is-180-ms-however-the-mosfets-are-not-turning-on-again-when-the-battery-relaxes

器件型号:BQ77905

工具/软件:

您好、  
BQ7790518 IC(过压切断为 4.25V)无法再次关闭路径、可能原因是什么? 它检测 8S 电池包中的 OV、切断充电电流。 但是根据我的理解、电池将会静置、使得电压低于阈值、并且 FET 应该再次关闭吗?  
没有发生这种情况。  

有人能帮助弄清楚为什么会发生这种情况吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了滞后,根据我的电池不是放松到低于 200mV 的滞后。 我可以采取一些措施来降低此迟滞吗? 或使 MOSFET 闭合路径的其他东西。  

    对于 4.25V 截止频率、在迟滞之后、IC 将在 4.05V/电芯复位。 但在放松后、电压会达到 4.17V 左右。 因此不允许增加充电量。 在这种情况下、我可以做一些帮助吗?