This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:DCM 误导通 — LLC 同步 FET

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535886/ucc24612-dcm-false-turn-on---llc-sync-fets

器件型号:UCC24612

工具/软件:

您好、

我们在 LLC 同步 FET 驱动器中使用 UCC24612-2。 (2 个 FET,中心抽头架构)。 LR LLC 变压器中的集成漏电感。

我们看到、在无负载的情况下、在 LLC 的突发模式期间、同步 FET 栅极脉冲的 1 次频繁发生错误导通。  

我们看到、 在无负载条件下、在 LLC 突发模式期间、两个 FET 的背对背栅极脉冲很少发生错误导通。  

Q4、Q5 是同步 FET。 Q2、Q3 是半桥 LLC 初级 FET。 Isec5、Isec8(正极从源极流向漏极时)。  

这会导致我们的同步 FET 发生雪崩、请建议我们可以如何避免这种情况。 由于 LLC 变压器中存在很大的漏电流、因此同步 FET 关断期间反冲过高。 我知道、 如果 UCC24612 通过检查导通时间是否为最小导通时间来检测到误导通、则会增加消隐关断时间、但在 DCM 启动时、每个同步 FET 的第一个错误周期足以使 FET 发生雪崩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyama,

    您能否确认 开关频率? 我可以看到频率大约为 450kHz、对吗?

    在此频率范围内、 布局、FET 选择和次级侧设计对于避免此类问题至关重要。 请分享原理图、FET 器件型号和 SR 块的周围布局、以便我们仔细研究。

    此致、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的谐振频率达到 150kHz。 初级 Q2、Q3 开关时、突发模式下的工作频率约为 130kHz。 请参阅图像:  

    我将私下分享其他详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、由于我们是通过电子邮件连接的、因此我们直接进行沟通。

    我即将结束该主题。

    好极了