This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L:检查 PO# 717-13822027-OP 上的 PCN# 20250115000.1

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531945/lm317l-check-for-pcn-20250115000-1-on-po-717-13822027-op

器件型号:LM317L

工具/软件:

TI 团队大家好、  

请确认 Plexus PO# 717-13822027-OP 是否 受 PCN# 20250115000.1(采用合格工艺技术通过 FFAB 认证,特定器件的裸片修订版和数据表更新)的影响?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ched、  

    感谢您的提问。 遗憾的是、此论坛由无法访问我们的 PO 订单的应用和营销工程师管理。 我将联系我们的规划团队、并向您提供此信息。 您是否在想知道是否针对这个特定订单运送了 SFAB 或 RFAB 材料? 我想告诉您、如果此 PO 订单有 PCN 中提到的任何器件型号、则可能会受到影响。  

    感谢您耐心解决此问题!

    此致、  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、McKyla、  

    是的、 我想知道我的订单 (PO #  717-13822027-OP) 是否使用了 SFAB 或 RFAB 材料。

    对于 1000 个 LM317LCPK、我的 Plexus 订单 PO #717-13822027-OP、承诺发货日期为 2025 年 7 月 8 日。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ched、  

    是的、感谢您的澄清。 我正在与我们的计划团队联系、以帮助澄清此订单。 再次感谢您的耐心。  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、McKyla/ TI 团队、  

    您对此有任何更新吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ched、  

    请提供 SO#编号、在此为延迟表示歉意。 我们的规划团队无法仅在备货订单上找到此订单。  

    谢谢、  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、正确的 PO 编号是 717-11832270-OP。  

    文档号: 1027597330、 帐单发票:5520981995、运单号:0428916387

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ched、  

    感谢您提供此信息、我会通知我们的计划团队对此进行检查。 他们将在美国度假后返回、请在 3 个工作日内回复。 如果您碰巧拥有 SO#、我需要检查这是否足够信息。我认为这是他们查找订单的最简单方法。 再次感谢您的耐心和理解。   

    谢谢您、  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 团队大家好、  

    您对此有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ched、  

    对延迟深表歉意。 我可以确认这是我们规划团队提供的 SFAB 材料。 感谢您的耐心等待。  

    谢谢您、  

    McKyla