This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:SMBus 对新设计的审查

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK, TPS65987DDKEVM, TPS6598X-CONFIG, TPS65987DDJ, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536025/tps65987d-the-smbus-review-for-our-new-design

部件号:TPS65987D
主题中讨论的其他部件:TPS65987、、、 TPS6598X-CONFIG、、

工具/软件:

您好、

我们使用 TPS65987 和 TS3USBCA410IRSVR 进行新的 USB PD 设计、  

现在、 我们尝试连接 USB Type C 闪存、但它在操作系统中未被识别; 我们尝试将其挂起 LA 确认 SMLink 是、存在 PD  通信、但我们不确定它是否正确、

您能帮助我们分析 SMLink 信号吗?

 用于评估的原理图和 TPS65987 固件:

e2e.ti.com/.../PD_5F00_TPS65987.pjt

e2e.ti.com/.../SBC_2D00_7846_5F00_TypeC.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。

    我们的一位团队成员将很快作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubha、

    我们正在等待该问题的解决、但它很紧急、请帮助确认 SMBus 寄存器是否正常。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能分享捕获的 I2C 和 PD 日志吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubha、

    PELAS 建议如何获取 I2C PD 日志、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubha、

    我将澄清我的问题,它可能会让你感到困惑:

    1.我们的 CPU 是 Intel Core Ultra 5, 125U,它 直接与 TPS65987DDK 连接;

     2.我们没有 TPS65987DDKEVM 和 FTDI USB 转 SPI/I2C 工具可使用 TPS6598X-CONFIG GUI、因此我们仅 在 GUI 中配置 PD

    并从 GUI 导出程序、并 通过 SPI 将程序加载到 TPS65987DDK、因此我们无法 从工程中获取 I2C PD 日志;

    3.现在, 如果 CPU 强制输出 PD 或 USB3.0 信号,我们可以从 CPU 获取 PD 或 USB3.0 信号;功能正常;

    4. 如我们所知,TPS65987DDK 是自动识别 PD 或 USB3.0 接口;  

    5、但 如果我们 使用 TPS65987DDK 自动识别功能,如果信号是 PD 或 USB3.0 信号,我们就无法获得 PD 或 USB3.0 信号;

    6. Plesae 请查看我们的.pjt 文件和原理图, 我们的配置 是否有任何错误,我们不知道如何判断 I2C 数据是否正确;

    7.我们阅读了 I2C 单路与 逻辑分析仪的 Type-C 正向和反向插入波形:

    8、.pjt 用于您的评估,并能帮助您提供正确的. Pjt 配置。

    e2e.ti.com/.../5516.SBC_2D00_7133.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Shubha、

    您能在私人 邮件中发送您的电子邮件吗,我们可以在电子邮件中沟通,这个问题是紧急的,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:  

    我正在查看 PJT、并有几个后续问题:

    1.仔细检查,您使用的是 DK 还是 DH 版本的 TPS65987? 根据您的描述、您似乎在系统中使用 DK、但您提供的 PJT 适用于 DH、后者是较早的 DK 版本。 使用 DH 二进制文件不能用于 DK。  

    2.您使用哪个版本的 GUI 来创建您的配置? 您是否使用了最新版本 6.1.4 创建配置?  

    3.您是否正在为此项目使用任何英特尔参考设计?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我们现在在电路板中使用 TPS65987DDJ、但我们将 GUI 用于 Vision 6.1.4 和 DDH 固件;现在、USB 3.0 正常运行、但 PD 也正常运行  

    异常、请仔细检查以下问题:

    1. DDJ 和 DDH  固件 是否相互兼容?

    2.如果我们需要为 TPS65987DDJ 应用最新的 VISION GUI?

    3.请查看下面的 I2C 波形和.pjt 文件,如果有任何错误,谢谢。

    e2e.ti.com/.../SBC_2D00_7133_5F00_0709.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:  

    1. DDJ 和 DDH  固件 是否相互兼容?

    DDH 和 DDJ 固件不兼容。 您需要使用正确的器件 PJT。  

    2. 如果我们需要为 TPS65987DDJ 应用最新的 VISION GUI?

    DDJ 专门用于 TBT3 应用程序、如果您不是设计 TBT3 Intel 参考设计(即仅 DP 或其他 Intel 参考设计)、则需要根据参考设计使用不同的部件。  

    3. Plesae 查看下面的 I2C 波形和.pjt 文件、如果有任何错误、谢谢。

    请确认您尝试使用的是哪种英特尔参考设计以及哪种 PD 设备。 DH、DJ 和 DK 应被视为不同的器件、并且它们的 configs/GUI 需要保持一致。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    请参阅以下回复:

    DDJ 专门用于 TBT3 应用程序、如果您不设计 TBT3 英特尔参考设计(即仅 DP 或其他英特尔参考设计)、则需要根据参考设计使用不同的部件。  [/报价]

    是的、我们的 Type-C 是 USB3/电源、但不是 TBT3;

    请确认您尝试使用的是哪种英特尔参考设计以及哪种 PD 设备。 DH、DJ 和 DK 应被视为不同的器件、并且它们的 configs/GUI 需要保持一致。  [/报价]

    该参考设计为 Intel CRB 724004_MTL_H_LPDDR5x_T3_RVP_TDK_Rev2p0、但该参考设计的 CRB PD 控制器不是 TPS65987D。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么 MTL 设计中使用 TPS65987D? 此处不能使用 THPS65987D。 我们不支持不遵循参考设计的设计