This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TP26630 PGOOD 和 nFLT

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538480/tps2663-tp26630-pgood-and-nflt

器件型号:TPS2663

工具/软件:

您好:

我将尝试了解 PGOOD 和 nFLT 信号之间的差异。 我相信在 VIN 高于 PGth 设置时会置位 PGOOD、并在设置 OVC 条件时设置 nFLT、同时器件关断。 这是正确的吗? 我认为、当馈入第一级稳压器 EN 时、PGOOD 是最好的。 nFLT 呢? 在板级和系统级应用中、除了 LED 指示灯之外、该用途有什么常见用途?

谢谢、

Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    PGOOD 用于 EN 下游直流/直流转换器。 当 FET 完全增强(表示完成启动)时、它将变为高电平。

    /FLT 通常用于调试和报告故障。 它可以连接到 MCU 来指示/FLT

    谢谢  

    Amrit