This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:无需预充电 FET

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535979/bq40z50-r2-omitting-the-precharge-fet

器件型号:BQ40Z50-R2
第 BQ25798 主题中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

我们正在设计 2 节串联电池充电系统、将使用 BQ25798 作为充电器 IC、将 BQ40Z50-R2 作为电量监测计并为电池提供保护。 我希望 BQ25798 处理预充电、因此我想禁用电量监测计侧的预充电。 我有 2 个问题、如果有人告诉我我我是否以正确的方式行事、我会很高兴:

1) 我想让“Precharge Start Voltage and Precharge Charging Voltage Low(预充电启动电压和预充电电压低电平)“保留为默认值、但将 FET Options 配置中的 PCHG_COMM 更改为 1 以使用 CHG FET、从而有效地停用预充电 FET。 这样可以吗?

2) 这样做时、我是否正确地假设我可以省略 所附图像中带有红色圆圈的元件 (R1、Q1、R5 和 R8)、该图像是从 Q40Z50EVM 摘录的、并使 IC 上的 PCHG 引脚悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您 在两个问题上都是正确的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、感谢您的回答!