This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:BQ27220 和 BQ25170 之间共享的热敏电阻连接

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537284/bq25170-thermistor-connection-shared-between-bq27220-and-bq25170

器件型号:BQ25170
主题中讨论 的其他器件:BQ27220

工具/软件:

你(们)好

  我 在系统中分别使用 BQ27220 和 BQ25170JDSGR 作为燃料测量仪表和充电器 IC。 我已分别使用热敏电阻 (10K) 将 BQ27220 和 BQ25170 IC 的 BIN 引脚和 TS 引脚接地。 现在 TS 引脚上的值 400mV 将不会进入、充电会间歇性(开启和关闭)。 请建议我们为其正确充电。 在我们的一个电路板中、它工作正常、但在其他电路板中、它间歇性无法充电。 在拆下电量监测计 IC 后的其他电路板中、充电完成正常

谢谢

R.Sivasuryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 R.Sivasuryan

    电池组 NTC 不能在电量监测计和充电器之间共享。   

    可考虑的选项:

    1.) 将 NTC 连接到电量计、将 10k 电阻连接到充电器 — 电量计/MCU 将控制充电与温度。  BQ25170 TS 引脚将用作所需温度下的充电使能。  这样可以在整个温度范围内提供更好的测量。  电池插入检测功能也可用。

    2.) 将 NTC 连接到充电器、将 10k 电阻连接到电量计 — 充电器将控制充电与温度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供任何用于解决该问题的软件权变措施(适用于 BQ27220)、因为我们在电路板中拥有该解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 R.Sivasuryan

    大家查看一下。   可能需要环回到电量监测组。

    请参阅 BQ27220 技术参考手册  第 4.2.2、4.3 和 2.5 节。