工具/软件:
您好、
我的客户 Kyocera 是他们的 OBC 上的问题 (3.3kW)。
他们看到的电流尖峰会导致尖峰、从而停止电流控制。
这些绿点是由控件创建的。 电流过零(以红色标记)后约 8ms 时会出现极小的电流峰值。
然后导致电流控制停止。 如果峰值电流过高、则关闭。 这与交流输入电压和直流链路电压无关。 所有负载点的时间都是相同的、大约在当前过零后 8 ms。 这种事情从何而来? IC 中是否有任何流程可以解释这样一个“时间常数“?
黄色…交流输入电流。

如果您需要其他信息、请告诉我!
必胜
Oscar