This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24640:查询温度范围

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536269/bq24640-inquiry-on-temp-range

器件型号:bq24640
主题: BQ24610 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队:

目前、我的客户正在审查 BQ24640 的交流保护

1.是否低于由 R9、R10 TS 引脚上的电阻器设置的图像温度范围 (0~45‘C)?

2.为什么应用示例将 IC 的工作温度范围限制在 0~45‘C? 是用于电池吗?

提前感谢您的帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    1.是的,充电温度范围由这两个电阻设置。

    2.它不是 IC 的工作温度范围。 这是由 TS 引脚设置的温度范围、这是电池充电温度范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    感谢您发送编修。 我收到了客户的一个快速跟进问题、

    他们说超级电容器与普通电池不同、工作温度不是很有限。

    例如、它们所使用的超级电容器的工作温度为–40℃~80℃。 他们问道、为什么 BQ24640 等超级电容器充电器具有这样的功能而限制了温度范围。 我可以问为什么?

    感谢您的帮助和支持。

    此致、
    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jade、

    这是一款旧器件、因此有关决定使用 0–45°C 温度范围的背景信息有限。 根据我的理解、BQ24640 是作为 BQ24610 的一个变体开发的。 由于 BQ24610 是为锂离子电池设计的、因此 IC 中的温度检测很可能重复使用、而没有重大变化。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    非常感谢您的反馈。

    客户希望移除 NTC 并对 TS 引脚电阻器使用 430k Ω、如下图所示。

    这可以吗? 从数据表中、我假设可以、但我想再次与您核实。

    感谢您的帮助和支持。

    此致、
    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jade、

    [引述 userid=“530561" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536269/bq24640-inquiry-on-temp-range/5913328 #5913328“]

    客户希望移除 NTC 并对 TS 引脚电阻器使用 430k Ω、如下图所示。

    这可以吗? 从数据表中、我假设可以、但我想再次与您核实。

    [/报价]

    是的、这没关系。

    此致、

    基督教