This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:CrCM 的电感器选择

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536471/ucc28064a-inductor-selection-for-crcm

器件型号:UCC28064A

工具/软件:

您好!

现在我非常沮丧、只是因为当为升压 PFC 选择的工作模式是临界导通模式时、您的数据表没有足够详细地介绍如何选择合适的电感器。  

在数据表中、您只需给出计算值来确定电感值 L。但是、如果您查看 CrCM 模式设计的原理图、您会发现它实际上是一种变压器设计、匝数比未知、我们不知道它是耦合电感器、升压变压器还是摆动扼流圈!  该器件是什么?我们如何知道匝数比应该是多少?

此外、当您在 WEBench 上寻找示例设计时,它甚至不会提供现成的零件号 — 这是一种神秘的,令人困惑的,而且几乎是不可接受的。  

如果我进行常规 CCM 设计、就很容易实现。 您选择一个电感 但请告诉我 CrCM 使用奇怪变压器的原因、以及如何选择使用哪一个变压器? 此外、为什么存在匝数比?应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我假设您要求在 ZCD 引脚上提供变压器? 变压器的用途是收集每个相位的电流信息。  这与 CCM 或 CrCM 无关。 它必须是单相还是交错的。 对于交错 PFC、您需要知道每个相位的电流、因此需要去耦电流。 对于单相、只需依赖返回路径上的一个电流检测电阻器。

    请参阅以下参考设计、了解有关不同系统规格的变压器规格的想法。

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=UCC28064

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    其他的还可以……

    我的输入 VAC 为 85V 至 265V、这是标准通用交流输入。  

    ZCD 引脚的最大额定电压为 4V、非常低。 数据表状态中的计算来选择匝数比、使得在 Vmax 峰值时。 在大多数情况下即 265V、辅助绕组电压将为 2V。 不过、对于任何低于 265 的 VAC、辅助绕组电压通常会远高于该电压、因为辅助绕组电压会随着输入电压的降低而增加。 在数据表中的示例中、选择的匝数比为 8。 任何超过 8 的值都将导致不会触发检测电路。 如果 VAC 降至 85VAC、则辅助绕组电压基本上等于 (400V - 85 (1.414))/8 = 35V。 这种情况远远超过了引脚上的 4V 限制。  

    我知道、在控制器内部、有一个正钳位机制、可以在电压超过某个阈值时对其进行钳制。 我还知道、应放置一个串联电阻、这样一旦此机制钳制、通过 ZCD 引脚不会超过 3mA 灌电流。 但这并不能告诉我钳位机制是否是针对超过 4V 的电压设计的、正如我提到的、如果 VAC 不是 265V、肯定会发生这种情况。  

    这种情况可以吗? 或者、我是否需要放置一个整流器齐纳二极管钳位电路并从外部将 ZCD 电压钳位到 4V 或更低?

    数据表中并未明确说明这一点、我相信大家也不会首先对此感到困惑。 如果电路更关心过流而不是过压、这会让我的生活变得简单。 但如果我确实需要在控制器的外部保持低于 4V、那么这是不可能的。 即使 WeBench 设计错开、由此产生的匝数比 2 也会导致向 ZCD 引脚施加过高的电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绕组电压将超过 4V、但只要选择正确的 ZCD 电阻器、引脚上的电压就不会超过 4V。

    我认为您不需要齐纳二极管、但可以考虑在 ZCD 引脚上添加一个电容器来滤除高频噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻器限制流向 3mA 的电流。 不会限制电压、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻器上的大多数电压将下降、因此 CS 引脚上的电压处于规格范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊...它的作用不像上拉电阻器、引脚基本上会上拉至线圈电压是多少?