This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66430-Q1:LMQ66430/410-Q1 的工作模式配置

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMQ66430-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539396/lmq66430-q1-work-mode-configuration-of-lmq66430-410-q1

器件型号:LMQ66430-Q1

工具/软件:

您好、TI 专家

我对 LMQ66430-Q1 电路设计有一些疑问。

1.考虑到电源模块可能在轻负载条件下运行、并且同一电路板上有一个 AM/FM/DAB 无线电模块、是否建议将 LMQ66430-Q1 配置为自动模式? 此配置是否可能导致任何干扰问题?

 2.如果配置为在 FPWM 模式下运行、哪个参数定义了轻负载条件下电感器反 向电流的限制、这个参数是指最大反向电流还是平均反向电流值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sundy、

    1.自动模式将在轻负载条件下降低器件的有效开关频率。 因此、会影响最低频段内的敏感应用。 但我会注意到、由于您处于轻负载条件下、这些较低频段中的噪声将远低于器件处于满负载时的噪声。  

    2.在 FPWM 模式下、反向电感器电流受最大反向电流而不是平均反向电流的限制。 这些参数是 EC 表中的“负电流限制“规格。

    谢谢您、

    Joshua Austria.