This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:数据存储器导出存储器 (Hexdump) 报告

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538980/bq76952-data-memory-export-memory-hexdump-report

器件型号:BQ76952
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们要收集 BQ76952 配置设置、因此使用 bqStudio Export Memory (Hexdump)。 以下是捕获信息
数据数组大小为 424 字节、根据参考手册、数据存储器为 453 格式 0x9180(校准)到 0x9345(制造)。

如何  通过 bqSutdio 导出完整的 DATAMEMORY、非常感谢。

DATAMEMORY:{
9180:56 2F 56 2F 56 2F 58 2F 58 2F 58 2F 58 2F 58 2F
9190:5B 2F 5B 2F 5B 2F 5B 2F 62 2F 62 2F 62 2F

.... //skip/.................

9310:0A 00 0A 00 05 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00
9320:00 00 00 00 00 00 00 00 -------- -----
===== DATAMEMORY======的结束

此致、

Aska

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aska、

    遗憾的是、由于 bqStudio 中存在电流限制、无法完整导出存储器。

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohin Nair:

    感谢您的答复、谢谢。

    最棒的餐厅

    Aska