工具/软件:
您好、存在问题:如果在 BQ25703A 的 VBUS 引脚完全上电之前执行 IIC 通信、则会导致通信故障。 但是、即使 BQ25703A 的 VBUS 完全通电、IIC 通信仍然失败。 在执行 IIC 通信之前、必须等待 BQ25703A 完全上电、以确保正常交互(例如:为 VBUS 提供 5V 电压时、VBUS 引脚需要 50ms 才能从 0V 变为 5V。 如果在这 50ms 内执行 IIC 通信、则会失败。 然后、即使在等待完整的 5V 电源后、通信仍然失败。 在执行通信之前、必须延迟 50ms、直到 VBUS 正确供电)。 情况如何? 如果此设计、是否有合适的方法来确定 BQ25703A 模块此时是否适合进行通信