工具/软件:
你好 Mike。
输入电压:400 - 950vdc。 Vout:13.7、Iout:0-75A。 Cout:12mF(Excel 工具中建议的 2.5 倍值)。
变压器 1:
匝数比 (NP:NS)-初级与次级的一半比率为 19:1
中心抽头次级绕组。
漏电感:12.6uH
磁化电感:4mH +–10%
外部电感器 Lout:2.2uH
工作频率初级 MOSFET:95khz。
变压器 2:
匝数比 (NP:NS)-初级与次级的一半比率为 19:1
中心抽头次级绕组。
漏电感:19uH
磁化电感:3.5mH +–10%
外部电感器 Lout:2.5uH
工作频率初级 MOSFET:125KHz。
问题说明:
使用变压器 1、在 400Vdc 下、它能够提供 75A、输出电压保持在 13.7V。 但与变压器 2 ,手头的问题是(@25°C 环境),在 65A 以上, Vout 从 13.7 下降。 最后测量值为 12.3 @68A。 根据手动计算、400Vdc 时的最大占空比为 0.71。 根据 Excel、最大占空比为 0.66。 但当我看变压器初级电压波形 (@ 125KHz,周期: 8us,正极侧,接通时间波形本身将是 3.3us @65A 这看起来我几乎 83%的占空比。 连接波形。 黄色波形是变压器初级电压。
控制器 (ucc28951) 的逐周期限制电流和终止开关周期或匝数比是否应增加? 目前、CT 次级侧的电流检测电阻为 39 Ω。 计划将其增加到 30 欧姆、看看是否存在逐周期电流限制问题。 在这里还能做些什么?? 请说明