This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950:智能下拉电阻(带 TPS22950C)

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541834/tps22950-smart-pulldown-with-tps22950c

器件型号:TPS22950


工具/软件:

尊敬的专家:

根据数据表:

“开关导通状态由能够与低压控制信号直接连接的数字输入控制。 首次加电时、此器件使用智能下拉电阻来保持 ON 引脚不悬空、直到系统时序控制完成。 引脚故意驱动为高电平 (>VIH) 后、智能下拉电阻会断开、以防止不必要的功率损耗。“

所有这些都很清楚、但不清楚的是、在切换 EN 引脚后、例如高阻抗 (HiZ) 是否会再次激活此功能(智能下拉电阻)。 我们倾向于将销保持在控制之下。 如果该功能不起作用、我们需要实施下拉电阻器。

我的问题是:EN 引脚状态从“高电平“切换到不同状态后、智能下拉功能是否再次激活?

谢谢、此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    智能下拉将防止 ON 引脚在没有电源时悬空。

    一旦 ON 引脚电压变为高电平、便会移除下拉电阻。

    EN 引脚状态从“高电平“切换到不同状态后、智能下拉功能是否再次激活?

    是、当 EN 变为低电平时。 下拉将再次激活。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的解释。

    此致、

    Michael