This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:GPC 工具始终输出 0。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522360/bq34z100evm-gpc-tool-always-outputs-0

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQSTUDIO

工具/软件:

您好、我正在尝试为电池获取精确的化合物。 这是有问题的电池:

https://www.batteryspace.com/lifepo4-battery-12v-5ah-60wh-10a-rate-with-led-indicator---replace-sla-12v-4-5ah-lighter-weight-and-higher-capacity----un38-3-passed.aspx

https://www.batteryspace.com/prod-specs/6865.pdf

我已经运行了程序,并上传了必要的文件很多次,与许多变化的数据格式。 GPC 工具始终为我提供一个包含 0 的报告。 没有其他内容、只有 0。

我将同时附加我正在上传的文件(不管怎么说是最新版本)和结果。

感谢您提供任何帮助。 我相信这只是一些格式化问题、或者一些格式化问题的组合、但本文档非常差:

https://www.ti.com/lit/an/slva725a/slva725a.pdf

例如、我已经认为电压应该除以电芯数、但为什么要在配置中指定电芯数? 另外、我尝试这样做、得到了以下错误:

计算引擎报告了以下错误:精度误差:偏差太高、很可能是由于数据中的异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划*警告:V detected 分压器中的电压更改为 1 *警告:所有 ID 均因电阻偏差过高而不合格。 没有合适的 ID 选择可用 0

此外、您在该 error.e2e.ti.com/.../gpcchem3_2D00_report-_2800_1_2900_.zipe2e.ti.com/.../gpcchem3.zip 中的拼写错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    因为数据中存在一些错误、所以会出现此错误。

    您能共享输入数据吗?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我确实在底部包含了 zip 文件、但我将在此处重新上传文件、假设其中包含数据示例。

    e2e.ti.com/.../6560.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.csv

    e2e.ti.com/.../8535.config.txt

    ElapsedTime、Voltage、Current、AvgCurrent、Temperature
    6.25,14380.0、0.0、0.0、24.3
    10.266,14380.0、0.0、0.0、24.3
    15.017,14380.0、0.0、0.0、24.3
    20.017,14380.0、0.0、0.0、24.3
    26.282,14380.0、0.0、0.0、24.3
    30.285,14380.0、0.0、0.0、24.3
    35.034,14380.0、0.0、0.0、24.3
    40.045,14380.0、0.0、0.0、24.3
    46.313,14368.0,0.0,24.4.
    50.331,14368.0、0.0、0.0、24.4
    55.08,14368.0、0.0、0.0、24.4
    60.088,14368.0、0.0、0.0、24.4
    66.345,14368.0、0.0、0.0、24.3
    70.344,14368.0、0.0、0.0、24.3
    75.107,14368.0、0.0、0.0、24.3
    80.111,14368.0、0.0、0.0、24.3
    86.392,14356.0、0.0、0.0、24.4
    90.421,14356.0、0.0、0.0、24.4
    95.127,14356.0、0.0、0.0、24.4
    100.13,14356.0、0.0、0.0、24.4
    106.439,14356.0、0.0、0.0、24.4
    110.452,14356.0、0.0、0.0、24.4
    115.146,14356.0、0.0、0.0、24.4
    120.156,14356.0、0.0、0.0、24.4
    126.485,14356.0、0.0、0.0、24.4
    130.468,14356.0、0.0、0.0、24.4
    135.18,14356.0、0.0、0.0、24.4
    140.191,14356.0、0.0、0.0、24.4
    146.516,14344.0、0.0、0.0、24.4
    150.518,14344.0、0.0、0.0、24.4
    155.227,14344.0、0.0、0.0、24.4
    160.23,14344.0、0.0、0.0、24.4
    166.564,14344.0、0.0、0.0、24.4
    170.547,14344.0、0.0、0.0、24.4
    175.263,14344.0、0.0、0.0、24.4
    180.266,14344.0、0.0、0.0、24.4
    186.594,14336.0、0.0、0.0、24.4
    190.58,14336.0、0.0、0.0、24.4
    195.292,14336.0、0.0、0.0、24.4
    200.301,14336.0、0.0、0.0、24.4
    206.608,14336.0、0.0、0.0、24.4
    210.611,14336.0、0.0、0.0、24.4
    215.332,14336.0,0.0,0.0,24.4.
    220.335,14336.0、0.0、0.0、24.4
    226.657,14336.0、0.0、0.0、24.3
    230.657,14336.0、0.0、0.0、24.3
    235.364,14336.0、0.0、0.0、24.3
    240.374,14336.0、0.0、0.0、24.3
    246.705,14336.0、0.0、0.0、24.3
    250.703,14336.0、0.0、0.0、24.3
    255.389,14336.0、0.0、0.0、24.3
    260.391,14336.0、0.0、0.0、24.3
    266.751,14336.0、0.0、0.0、24.3
    270.75,14336.0,0.0,0.0,24.3.
    275.4,222,14336.0、0.0、0.0、24.3
    280.425,14336.0、0.0、0.0、24.3
    286.768,14324.0、0.0、0.0、24.3
    290.782,14324.0、0.0、0.0、24.3
    295.448,14324.0、0.0、0.0、24.3
    300.452,14324.0、0.0、0.0、24.3
    306.796,14324.0、0.0、0.0、24.3
    310.798,14324.0、0.0、0.0、24.3
    315.475,14324.0、0.0、0.0、24.3
    320.479,14324.0、0.0、0.0、24.3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您收到此错误是因为日志文件中没有当前读数。

    请按照本文档中的步骤操作。  化合物 ID 选择工具 (GPC) 简易指南(修订版 A)

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很明显有一个电流读数。 电流从 0 开始、然后在稍后变为–500。 您可以在我提供的摘录中看到当前列。 您是否说我需要在实际开始日志记录时为电池充电? 这听起来我觉得我需要在电池充满电后立即开始日志记录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉、我错过了帖子顶部链接的日志。

    是的、您需要在日志中包含充电和放电阶段。 请按照提供的文档中的步骤操作。 您的数据应与下图类似。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我已经重做了、得到了相同的结果。 以下是数据顶部:

    ElapsedTime、Voltage、Current、AvgCurrent、Temperature
    5.017,13523,667,668,25.2.</s>23,667
    10.028,13523,667,668,25.2.</s>23,667
    15.031 13523,667,667、25.2
    20.492,13523,667,667,25.2.</s>23,667
    25.043,13523,667,667,25.2.</s>23,667
    30.050,13523,666,667,25.2.</s>23,666
    35.063,13513534,666、667、25.1.
    40.539,13523,666,667,25.2.</s>23,666
    45.080,13534,666,666,25.2.</s>34,666
    50.096,13534,665,666,25.1.</s>34,665
    55.102,13534,665,666,25.1.</s>34,665
    60.555,13534,665,666,25.1.</s>34,665
    65.122,13534,665,666,25.1.</s>34,665
    70.129,13513534,665、665、25.1.
    75.140,13513534,665、665、25.1.
    80.602 13534,665,665、25.1.
    85.154,13513534,664、665、25.2
    90.161,13513545,664、665、25.1
    95.168,13545,664,664,25.1.</s>45,664
    100.650,13545,664,664,25.2.</s>45,664
    105.185,13545,664,664,25.1.</s>45,664
    110.185,13545,664,664,25.1.</s>45,664
    115.187,13545,664,664,25.1.</s>45,664
    120.680,13545,663,664,25.2.</s>45,663
    125.208,13545,663,664,25.2.</s>45,663
    130.221,13545,663,663,25.2.</s>45,663
    135.222,13545,663,663,25.2.</s>45,663
    140.696,13545,663,663,25.1.</s>45,663
    145.239,13545,663,663,25.2.</s>45,663
    150.247,13545,663,663,25.1.</s>45,663

    这是我上传的文件:

    e2e.ti.com/.../gpcchem5.zipe2e.ti.com/.../7573.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.csve2e.ti.com/.../1207.config.txt

    结果如下:

    e2e.ti.com/.../1207.GPC_5F00_report.txt

    以下是数据图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    发送报告的电子邮件中是否有错误消息?

    对电芯充满电后、在放电阶段开始时、电芯不会完全静止、电压仍在波动。  

    我建议在日志文件中包含完整充电阶段。  

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子邮件中没有错误消息。  

    这个过程需要很长的时间、因此很难分配必要的时间来执行一个循环、并将整个放电放在前面、但当我使其处于功能状态时、我会尝试。 由于错误地设置了 FC、另一个线程中的问题阻止了这种情况、使我无法为电池充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以通过将 FC set %更改为–1 来更改 FC 位的设置。 当满足有效充电条件时、将设置 FC 位。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、在这种情况下、有效的充电条件是什么? 我是否仍然可以执行学习周期或 gpcchem 数据收集、FC 集%设置为–1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外,我从 460 的化学物质开始。 我还查看了 461 和 402、但发现 460 离我的电池最近。 你怎么看?

    是 4S LiFePO4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我编程 460 后、仍然显示 Lion in Device Chemistry。 这是正确的吗? 是否有地方可以查看实际的编程 ID、或者我是否必须拉出各个值以确保对它们进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    Hmm、在此情况下、有效的收费条件是什么?

    充电终止条件可在 TRM 中的第 3.7 节找到。

    我是否仍能执行学习周期或 gpcchem 数据收集、FC 集%为–1?

    是的、这是首选方法。

    另外,我从 460 的化学物质开始。 我还查看了 461 和 402、但发现 460 离我的电池最近。 你怎么看?

    是 4S LiFePO4

    [/报价]

    请使用 GPCchem 工具确定最佳的化学成分、我们建议使用剂量误差不超过 3%的化学成分。

    Oh、在我编程 460 后、它仍然显示 Lion in Device Chemistry。 这是正确的吗? 是否有地方可以查看实际的编程 ID、或者我是否必须拉出各个值以确保它们已编程?

    您可以通过发送 chem_ID 命令 0x0008 或检查 DataFlash 中的值来检查 chemid。

    此致、

    Diego

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我又花了整整 2 天的时间尝试再次执行学习循环、然后得到另一个零。 请告诉我、我可能出错了。 以下是我上传的数据:

    e2e.ti.com/.../5164.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.csv
    e2e.ti.com/.../8787.config.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我们没有完成一个完全独立的学习周期。 我们正在生成数据、用于 GPCCHEM 工具来获得化学成分匹配。

    数据看起来正常、电子邮件中有什么错误消息?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的,我指的是 gpcchem 工具。  

    这是电子邮件的内容:

    您的 Gauging Parameter Calculator Report 位于此处。
    ...
    ...
    感谢您关注 TI 的 Gauging Parameter Calculator。 请查看随附的 Gauging Parameter Calculator 报告、该报告基于您提交的 Gauging Parameter Calculator 输入 zip 文件。

    Gauging Parameter Calculator 过程到此结束。 如果您要重新提交或需要有关 Gauging Parameter Calculator 的帮助、请参阅以下网站:

    • 转至 Gauging Parameter Calculator  以重新提交。
    • 访问 TI E2ETm 社区 的电池电量监测计或 Gauging Parameter Calculator。
    • TI 电池管理主页

    感谢您使用 TI 的电池电量监测计 Gauging Parameter Calculator。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    您的输入数据是否保存为 Excel 工作表? 请将其另存为逗号分隔的.csv 文件。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前将其作为附件 2 消息包含在内。 这是它的开始:

    ElapsedTime、Voltage、Current、AvgCurrent、Temperature
    11327.277,11716,692,166,25.3.</s>16,692
    11332.246,11740,691,319,25.3.</s>40,691
    11337.254,11760,691,427,25.3.</s>60,691
    11343.293,11711772,690、516、25.3
    11347.324,11784,690,558,25.3.</s>84,690
    11352.274,11808,689,596,25.3</s>08,689
    11357.279 11808,688,623、25.3
    11363.324,11828,687,645,25.3</s>28,687
    11367.339 11828,687,655、25.3
    11372.304 11840,686,664、25.3
    11377.307 11852,685,670、25.3
    11383.370,11864,684,675,25.3</s>64,684
    11387.385 11872,684,677、25.3
    11392.340,11811872,683、679、25.4
    11397.341 11884,683,680、25.3
    11403.432,11896,683,681,25.3.</s>96,683
    11407.416,11908,682,681,25.4</s>08,682
    11412.378 11908,681,681、25.4
    11417.388,11920,681,681,25.4.</s>20,681
    11423.431,11928,681,681,25.4</s>28,681
    11427.448,11928,680,681,25.4</s>28,680
    11432.396,11940,680,681,25.4.</s>40,680
    11437.411 11952,680,680、25.4
    11443.463 11952 679 680 25.4
    11447.479,11911964,679、680、25.4
    11452.441 11964 678 679 25.4
    11457.452,11911972,678、679、25.4
    11463.525 11984,678,678、25.4
    11467.526,11984,677,678,25.4.</s>84,677
    11472.461,11996,677,678,25.4</s>96,677
    11477.470,11996,676,677,25.4.</s>96,676
    11483.541,12012008,676、677、25.4
    11487.574,12012020,676、677、25.4
    11492.503 12020,676,677、25.4
    11497.509,12028,676,25.4</s>28,676
    11503.574,12028,675,676,25.4.</s>28,675
    11507.603 12040,675,676、25.4
    11512.545,12040,675,675,25.4.</s>40,675
    11517.559,12052,675,675,25.4.</s>52,675
    11523.620,12052,675,675,25.4.</s>52,675
    11527.620,12064,674,675,25.4.</s>64,674
    11532.583,12012064,674、675、25.4
    11537.589 12076,674,675、25.4
    11543.650,12076,674,674,25.4</s>76,674
    11547.651,12012084,674、674、25.4
    11552.621 12084,674,674、25.4
    11557.631,12012084,673、674、25.4
    11563.745,12096,673,673,25.4.</s>96,673
    11567.698,12108,673,673,25.4.</s>08,673
    11572.652,12112108,673、673、25.4
    11577.655,12120,672,673,25.4</s>20,672
    11583.734,12120,672,673,25.4</s>20,672
    11587.752,12112120,672、672、25.4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请将您正在使用的 zip 文件发送到 GPCchem 工具。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../gpcchem2.zip

    在这里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢您提供的文件、我会尽快回复您。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Diego、我有同样的问题、电子邮件中没有错误、但报告仅显示“0",“,没有、没有其他内容。 我附上了电子邮件屏幕截图和 GPC .zip 文件。 您能帮我检查一下吗? 谢谢 you.e2e.ti.com/.../GPC_5F00_0618_5F00_Submit.zip

    家气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您解决了吗? 我也有同样的问题。

    谢谢你

    家气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaqi:

    我们目前正在研究这一点、我们将很快回复您。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diogo:

    谢谢! 我尝试过很多次,稍微改变,如格式,单位,采样时间,包括或不包括充电阶段,所有的结果是零。

    感谢您的帮助。

    谢谢你。

    家气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    附件是您的 GPCCHEM 报告、输入数据的格式正确、供将来参考。 请注意报告底部的消息。

    e2e.ti.com/.../e2egpc_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../e2egpc.zip

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaqi:

    尝试匹配上面所附文件中的格式。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:  

    我提交的格式与您所附的格式相同、但结果为 0。 您能否检查.zip 文件并向我发送有效的报告以供参考? 我很感谢。

    谢谢、Jiaqi

    e2e.ti.com/.../GPC_2D00_0618_5F00_12.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../try1.zipe2e.ti.com/.../try1_2D00_report.zip

    尊敬的 Diego:

    我检查了您附加的此文件、您将 NumCellSeries 从 4 更改为 2、这就是报告显示偏差错误的原因。 但在原始文本文件中  Michael Set 4,这是正确的。 如果我提交了 try1.zip 文件、它与您附加的文件相同、但将 NumCellSeries 更正为 4。 结果仍然为 0。 您能解决这个问题吗?

    谢谢你

    家气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaqi:

    感谢您指出这一点、请允许我有时间研究一下。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此有任何更新? 我正在尝试进行学习循环、但我的 Ra 表看起来不规则、我想知道这是否是因为我一开始使用的化学成分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的初始 Ra 值直接从化学物质中导入。 达到学习状态 6 将指示 Ra 表已更新。 如果您的 Ra 表在学习周期完成之前出现异常、则原因是选择了 chemid。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么,我应该还在等待你告诉我为什么我没有从你的选择工具得到一个化合物?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我们仍在研究这个问题。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、在化学成分选择工具更新后取得了进展。 其实我现在得到了一份报告,这是太棒了! 但是、它说使用化学物质 4202。 我没有 4204。 接下来、我运行化学物质更新程序。 现在、化合物选择表不再在 bqstudio 中呈现。 我不是说它是空的,我是说它不再呈现。 我可以打开该选项卡、但它为空。 对此有何看法? 这是我下载的由 bqstudio 指定的文件:

    https://www.ti.com/tool/GASGAUGECHEM-SW

    以下是选择工具的报告:

    e2e.ti.com/.../1106.GPC_5F00_report.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不确定、这是我的化学文件夹。 完全删除您的化学文件夹、并将其替换为我所附的文件夹。 我的 BQstudio 中有 chemid 4202。

    e2e.ti.com/.../chemistry.zip

    如果这样可以解决您的问题、请告诉我。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其实我也有同样的问题。 这是我所做的:

    1.删除 BatteryManagementStudio 目录。

    2. Re 安装 bqstudio

    3.删除  BatteryManagementStudio 中的 chemistry 目录

    4.将化学目录放在它所在的位置

    我在更换化学目录之前进行了测试、工作正常。 只要我触摸化学目录,我就会得到同样的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您正在运行哪个版本的 BQstudio?

    是否正在运行 BQstudio 的测试版本?

    请使用 BQstudio 的测试版本。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、就是这样。 我编程了新的化学物质,我将在下周进行新的培训。 这是一条很长的路,到达这一点,我很感激的帮助。