This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:调用我们的 dll (bq80xw.dll) 来更改 SMBus 400kHz

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541339/ev2400-call-our-dll-bq80xw-dll-to-change-smbus-400khz

器件型号:EV2400
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

我的客户希望使用我们的 dll (bq80xw.dll) 将 EV2400 的 SMBus 速度从 100kHz 更改为 400kHz。  

在 bqStudio 中、我们看到 bqStudio 可支持此类功能。 客户开发他们的工具、他们希望做同样的事情。

请您帮助我指出这方面的详细信息吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan