请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54320EVM-513主题:TPS54320 中讨论的其他器件
工具/软件:
大家好!
以下是有关 TPS54320 及其 EVM 测试的两个问题。
测试 TPS54320EVM 时、会发现当负载未断电时、SS 引脚将产生脉冲。 我不知道为什么输入电压低于 UVLO 电压并且器件似乎已关断。 SS 引脚仍具有该电压脉冲。 当 Iout = 1A 时、连接负载时、此保险丝将消失。 我想了解 TPS54320 的关断原理、并帮助我弄清楚 SS 引脚显示脉冲的原因。

2.我查看了数据表中 TPS54320 的设计原理。 我想弄清楚这个公式背后的原理、为什么瞬态纹波的计算时间需要基于 4 个开关周期、它是经验值还是特定的要求?