This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562206:原理图/布局审核申请

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1541094/tps562206-schematic-layout-review-request

部件号:TPS562206


工具/软件:

您好、

能否请查看以下原理图和布局以了解如何使用 TPS562206? 输入为 12V、输出为 5V/1A。

由于我们需要单独的输出(一个与电子保险丝熔合,一个没有)、因此我们在电路板上有 2 个此稳压器副本。

我在布局图像中省略了电路板的其他部分、这就是稳压器布局异常的原因。 我们已经尝试尽可能遵循数据表中的参考布局。

原理图 (两个电源相同)

第 1 层

对丝印的道歉、我们通常没有丝印、所以我刚刚为评论添加了一个临时的丝印。

第 2 层 (GND)

第 3 层(电源)

第 4 层

谢谢、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、  

    原理图和布局看起来不错。  

    此致、

    Gautam