This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:新电池's 电压为 0V — 电源后恢复

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540848/bq27z746-new-battery-s-voltage-was-0v---recovery-after-power-supply

器件型号:BQ27Z746


工具/软件:

大家好、团队。


我想询问以下症状、并获得任何类型的提示或解决方案。

此外、 我想请求确认电池组端子作为单个单元时的输出是否可以为 0V。  


当电池制造商制造并发运电池包时、电池包端子上的电压被确认为正常、但当我们得到它们时、测得的电压为 0V。

向电池包端子施加充电电源时、正常测量电池电压。

如果此电池作为一个单元使用、则测量结果再次为 0V。

(它未连接到 BQ Studio。 无 I2C 通信)
我认为以下电路中的 ENAB 引脚是悬空的 、并且下面的寄存器“禁用基于时间的进入关断模式“设置为“1",“,因此、因此它进入关断模式。


这是供电后此电池中的 gg.csv 文件。

请查看此文件、设置和电路。

e2e.ti.com/.../BQ27Z746_5F00_Regiser_5F00_Setting_5F00_250716.gg.csv

谢谢、

Jaiyong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我不知道这里提出的问题是什么。 你能在这里详细说明一下这个问题吗?  

    此致、  

    Jonny。