This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:LP5907 的最低电流要求?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540721/lp5907-minimum-current-requirement-for-lp5907

器件型号:LP5907


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们使用 3.3V 和 1.8V LP5907 LDO 为车辆运动单元中的单个传感器(一个传感器 — 一个 LDO) 供电。 参考随附的传感器数据表片段、典型工作电流极低、具体取决于模式。 3.3V 和 1.8V LDO 的输入均将为 4.5V 至 5.0V。

请确认:

  1. 是否有 建议的最小负载电流 LP5907(3.3V 和 1.8V 型号)需要确保适当的稳压和稳定性?

  2. 传感器的负载电流(可能低至~μ A 0.3mA) 是否)是否足以确保 LP5907 在不添加人工负载电阻器的情况下稳定运行?

  3. 如有必要、您能否建议适当的最小负载以获得最佳性能?

传感器 — IIM-42652 (3.3V)

传感器 — BMM350(1.8V、LP5907-1.8 的 Vin 可由为 ICP-20100 供电的稳压器提供)

ICP-20100 (3.3V)、IIM-42653 (3.3V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、en、

    感谢您的提问、

    最低负载要求:LP5907 不需要最低负载即可保持稳压或稳定性。 它设计为即使在非常低的负载下也能保持稳定。 0.3mA 的传感器电流完全在工作限值范围内、以确保在不增加人工负载的情况下实现稳定的调节。

    谢谢、

    Vahnroy