工具/软件:
我在 具有 USB3.1 主机功能的 CPU 与标准 USB Type-C 母连接器之间使用 HD3SS3220。 以下是原理图:

HD3SS3220 设置为 DFP 角色。 我 在母连接器中插入一个 USB 3.1 转换器公头(有时也称为钥匙链)。 我得到了每一面:
[ 2488.150629] usb 5-1: new SuperSpeed USB device number 17 using xhci-hcd [ 2488.172203] usb 5-1: New USB device found, idVendor=05dc, idProduct=a833, bcdDevice=11.00 [ 2488.172209] usb 5-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 2488.172212] usb 5-1: Product: USB Flash Drive [ 2488.172215] usb 5-1: Manufacturer: Lexar [ 2488.172217] usb 5-1: SerialNumber: AAZX1ZH78GMYMZH8 [ 2488.173503] usb-storage 5-1:1.0: USB Mass Storage device detected [ 2514.298445] usb 4-1: new high-speed USB device number 11 using xhci-hcd [ 2514.440032] usb 4-1: New USB device found, idVendor=05dc, idProduct=a833, bcdDevice=11.00 [ 2514.440039] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 2514.440043] usb 4-1: Product: USB Flash Drive [ 2514.440045] usb 4-1: Manufacturer: Lexar [ 2514.440048] usb 4-1: SerialNumber: AAZX1ZH78GMYMZH8 [ 2514.442257] usb-storage 4-1:1.0: USB Mass Storage device detected
一方面 、加密狗被识别为 USB3.1、另一方面、它只被识别为 USB 2.0。 该加密狗在我的 PC 上的两侧都以超高速方式工作。
问题出在哪里?我遗漏了什么? 我如何使它在两侧都能作为 USB3.1 工作? 对于记录、PIN 11、因为 DIR 在两侧始终为高电平。 5V 上有更多去耦电容器、并且使用 AP22652 生成 VBUS。
关于交流耦合电容器、有两个 靠近 CPU 的电容器、即 USBs_TX_N/P 之前 我的理解是、HD3SS3220 内部的多路复用器 只是没有任何逻辑的门、因此该器件 不会干扰交流耦合电容器的需求。 至于 RX 线路上的上限、“我的理解“是、应该由加密狗来实施它们(不完全确定:这里有一个类似的问题,但对我没有帮助) 。