This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4701-TPS7A4701 EP:限流能力

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537964/tps7a4701-ep-current-limiting-capability

器件型号:TPS7A4701-TPS7A4701 EP
主题:LM117 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好

NR 引脚是否可用于对输出施加电流限制、例如、您是否可以使用 NPN 晶体管将此引脚拉至低电平、从而降低从检测输入电流的控制环路到 IN 引脚的输出电压?

BR

Edba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edba、

    NR(降噪)引脚不应由外部电压和/或电流驱动、仅用于降噪目的。 驱动 NR 引脚会导致意外行为并可能损坏器件。 您可能需要改为驱动检测/FB 引脚并将其用作可调节稳压器。 请注意导通元件上的功率耗散。

    如果您想添加外部电路来控制电流、可以级联 LM117 并驱动可调节引脚以实现您的目标 — 有关数据表中的典型应用 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf)、请参阅第 9.2 节。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是指将 LM117 与输入串联并配置为电流限制器?

    BR

    Edba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Edba:

    是的、在输入端串联放置 LM117 稳压器有助于限制电流。

    此致、

    Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    数据表的第 20 页上显示 Pd =(Vout - Vin) x Iout。 这不应该是 Pd  =(Vin - Vout) x Iout 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edba、

    感谢您指出这一点。 我们将在下一次修订时更新数据表、以反映公式中的更正。

    此致、

    Daniel