This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:BQStudio /参考手册差异

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ41Z90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535666/bq41z90-bqstudio-reference-manual-differences

器件型号:BQ41Z90
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具/软件:

BQStudio 和参考手册在很多地方似乎存在分歧

例如:AFE OCD:

BQStudio 显示 OCD 1 和 2 的 7 位 (SC_OCD[12]_SEL[0-6]

‘手册中包含具有十六进制值 0x00-0x0F 的表格、并请参阅“RSNS “位、我无法在 BQStudio 上找到该位。

由于此设置对于正确的行为至关重要、因此在解决此问题之前、我无法真正继续进行设置。

 

此外、参考手册中的许多 DataFlash 内容地址都是错误的、因为我并不总是可以连接 bqstudio、这会造成弹劾麻烦。

例如、在参考手册中、“单元数“表示为 0x423A 实际使用 BQStudio 进行测试的地址是 DataFlash、至少我检查过的一半都是类似错误。

使用的版本:  

BQStudio 1.3.101

bq41z90FirmwareBundle-0.02\bq41z90_v0_02_build_5.bqenc.bq.fs sig

技术参考手册 :文献编号:SLUUD63 / 2024 年 12 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TRM 是使用初始固件创建的、因为 TRM 发布时有多个固件版本。 请参阅 BQstudio 以了解最新信息。 当 BQ41Z90 RTM 时、将发布最终 TRM。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您在哪里可以获得用于 BQ41Z90 的*.bqz 文件? 我尝试了 BQ Studio 的 Beta 版本、但此器件没有配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查 bq41z90 页面上的“器件固件“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Szymon、

    请参考下图以获取帮助。

    谢谢您、
    Alan