This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B27:何时使用内部 VCC 引脚?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B27

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537112/tps548b27-when-to-use-internal-vcc-pin

器件型号:TPS548B27


工具/软件:

您好:  

我正在使用 TPS548B27 为和 FPGA 内核提供 10A (1V) 电流。

我需要运行瞬态仿真以确认性能。

我使用 WEBENCH 获取初始设计。  

下表来自 TPS548B27 数据表:

该表显示、VCC 引脚上的 3.3V 是使用内部 VCC LDO 时运行所需的最小电压。

但在第 7.1 节的第 12 页中、数据表说明如下:

“输出电压范围为 0.6V 至 5.5V。转换输入电压范围为 2.7V 至 16V、VCC 输入电压范围为 3.13V 至 3.6V。“

WEBENCH 设计给出此电路:

 

它使用内部 LDO、上表说明无法使用内部 LDO。

我们希望使用 3.3V +/- 3%输入电源轨为直流/直流供电。 我们想知道这是否可行。

信号。 我已经使用 E2E 联系到了、但尚未收到任何回复。

提前感谢、

Chuck Sampson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:  

    如果使用 3.3V 输入电压、则需要在 VCC 上具有外部电压 (3.13-3.6V)、并且无法使用内部 VCC。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是、我是否可以使用施加到 TPS548B27 的输入端的 3.3V +/- 3%作为 施加到 VCC 引脚上的外部电源并运行? 它是否必须是单独的源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:  

    没关系、但只是为了确保外部 VCC 偏置信号相对而言不会出现波动。  

    此致、

    Ryan