请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A88-Q1工具/软件:
您好:
我需要为我正在开发的产品创建 ISO 26262 FMEDA 文档。 我要求某些器件提供功能安全相关文档
具体来说、我需要功能安全时基故障率、FMD(失效模式和机制分布)和引脚 FMEA(失效模式和影响分析)等信息。
您能告诉我在哪里可以下载这些内容吗?
器件型号为 TPS7A8801QRTJRQ1。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
我需要为我正在开发的产品创建 ISO 26262 FMEDA 文档。 我要求某些器件提供功能安全相关文档
具体来说、我需要功能安全时基故障率、FMD(失效模式和机制分布)和引脚 FMEA(失效模式和影响分析)等信息。
您能告诉我在哪里可以下载这些内容吗?
器件型号为 TPS7A8801QRTJRQ1。
谢谢你。
你好、Sooyoung、
以下是功能安全时基故障率和 FMD 数据文档: TPS7A88-Q1 功能安全时基故障率和失效模式分布
我们尚未在 TI.com 上发布引脚 FMEA,该流程可能需要很长时间 — 长达一个月。 如果紧急、我可以向您发送 MS word/Excel 格式的表。 请告诉我您的偏好。
此致
Ishaan