主题:TPS65219 中讨论的其他器件
工具/软件:
如何仿真 PMIC 中的任何故障来触发 nINT 引脚上的中断?
在未记录故障的情况下、我始终在引脚上读为高电平。
我已经查看了 TRM 和数据表、但不包含我要查找的信息。 您能否将其重定向至相应的应用工程师?
我们如何在 nINT 引脚上创建用于触发中断的故障?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
如何仿真 PMIC 中的任何故障来触发 nINT 引脚上的中断?
在未记录故障的情况下、我始终在引脚上读为高电平。
我已经查看了 TRM 和数据表、但不包含我要查找的信息。 您能否将其重定向至相应的应用工程师?
我们如何在 nINT 引脚上创建用于触发中断的故障?
谢谢、Sathish、我还有一个问题。
我们参考了 BeaglePlay DTS 文件作为我们使用 AM62xx SoC 的设计的参考。 我对 TPS65219 PMIC 中断配置有疑问。
根据 TPS65219 数据表、IRQ 线路是开漏输出、被拉低以指示故障或中断。 但是、在 BeaglePlay DTS 中、PMIC 中断配置为 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH、而不是 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW?
tps65219:PMIC@30{ compatible =“ti、tps65219“; reg =<0x30> ;buck1-SUPPLY =<&VSYS_5v0>; buck2-SUPPLY =<&VSYS_5v0>;buck3-SUPPLY =<&VSYS_5v0>; ldo1-SUPPLY =<&VDD_3V3>; ldo2-SUPPLY =<&BUCK2_reg> ;ldo3-SUPPLY =<&VDD_3V3>; ldo4-SUPPLY =<&VDD_3V3>; pinctrl-names =“default";“; pinctrl-0 =<&PMIC_IRQ_PINS_default>; interrupt-parent =<&gic500>; 中断= ; 中断控制器; #interrupt-cells =<1>;};
鉴于 IRQ 线路的开漏性质(低电平有效)、为什么 DTS 配置使用 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH 来代替 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW?
您好、
我不确定 DTS、问题应该提交给 AM62x 团队。
SPI 224 IRQ 可能指其他内容。 我找到了一个类似的线程
Sathish