This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS6521902 上 PB 保持低电平时的上电行为。

Guru**** 2731945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546272/tps65219-power-up-behavior-when-pb-keeps-low-on-tps6521902

器件型号:TPS65219


工具/软件:

您好、

如果客户在 TPS6521902 上通过 Push_button_Low 启动上电、则 TPS6521902 在 8ms 后断电。  正确吗?   请告诉我们。

谢谢、此致、
Hattori 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hattori-San、

    行为对我来说看起来是正确的、但示波器捕获更有助于在器件上电时显示实际引脚状态。

    对于 TPS6521902、FSD(首次电源检测)已启用、因此无论 PB 引脚状态如何、器件都会启动上电序列、但如果引脚状态在 ACTIVE 状态之前或处于 ACTIVE 状态时发生变化、则将其保持为低电平 8s 会导致器件断电。

    Sathish