This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:TPS7A57 相关问题

Guru**** 2521030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549543/tps7a57-tps7a57-related-issues

器件型号:TPS7A57


工具/软件:

您好:

在客户项目中、使用了输出电压为 3.3V 的 TPS7A57。 我是否可以知道输入和 Vbias 的最小电压、如何处理 CP.EN 引脚以及如何应用? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jeno、

    输入和偏置的最小电压为–0.3V。

    可以在数据表随附的文本中找到 CP_EN 的正确使用

    如果您有任何问题、敬请告知

    谢谢、

    Vahnroy